This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:32位滤波器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591869/ccs-tms320c5535-32-bit-filters

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

看 一下 TMS320C55x DSP 库编程器的参考、我不清楚这条信息:是否有32位滤波器? 我想将 C5535与 ADS1299搭配使用、我想使用两个滤波器、一个陷波器和一个巴特沃斯滤波器、但所有 IIR 滤波器例程都将数据显示为输入。 如何将 IIR 滤波器与此 DSP 配合使用?

谢谢、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、
    请访问 e2e.ti.com/.../309799
    此外、您是否已了解 C55x 的 DSPLIB 封装? 封装中有许多不同的滤波器。 http://www.ti.com/tool/sprc100

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们一直在使用这些滤波器、位数量问题不再是问题。 现在、我们正在尝试使一些滤波器正常工作、但目前我们仍未解决。 我们现在的问题是系数缩放或样本缩放。 我们有以下代码:

    /******** IIR 滤波器 /
    
    对于(i = 0;i < NX;i++){
    xaux[i]=(x50hz[i]/(1024));
    }
    
    错误代码= fltoq15 (xaux、xaux1、nx);
    
    对于(j = 0;j < nx;j++){
    haux[j]=(h5[j]/2);
    }
    
    errorcode2=fltoq15 (haux、haux1、5);
    q15tofl (haux1、haux2、5);
    
    
    //清除
    对于(j = 0;j < nx;j++)
    R[j]= 0; //清除输出缓冲器(可选)
    
    对于(I = 0;I <(2 * NBIQ)+ 1;I++)
    Dbuffer[i]= 0;//清除延迟缓冲器(必须一个)
    
    //计算
    成功= iircas5 (xaux1、hauux1、r、DP、NBIQ、 nx); 

    xaux1和 hauux1都是介于+1和-1之间的值、这不会引起任何问题、但滤波器溢出。 我们的输入是一个频率为50Hz 的正弦波、振幅介于1024和-1024之间、第一个输入是将其下调至1/-1。 这些系数是使用 MATLAB 计算得出的、是-2和2之间的值、这是一个问题。 在这个执行中、我们决定将它们除以2、因为我们充分意识到这不是实现它的正确方法。 尽管如此、iircas5仍会溢出。

    iircas5例程仅在我们将第一个 for 更改为:

    对于(i = 0;i < NX;i++){
    xaux[i]=(x50hz[i]/(1024*128));
    } 

    所以,我的问题是:我们如何解决这个问题呢? 由于系数和数据都在+1/-1范围内、是否应该避免溢出? 如果没有、我们如何缩放系数以停止滤波器过流?

    谢谢