This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA752:不带帧缓冲器的视频输出接口;模式无法正常工作

Guru**** 2597845 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, OPA362, TFP410, TPD12S015, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587114/linux-dra752-video-output-interface-without-frame-buffer-modetest-cannot-work

器件型号:DRA752
主题中讨论的其他器件:PMPDRA742TVP5158OPA362TFP410TPD12S015TLC59108

工具/软件:Linux

大家好、

我使用 GLSDK 3.00.03定制板。 它不能使用 modetest、也不能生成帧缓冲区(/dev/fb0)。

我参考了"处理器 SDK Linux 汽车数据表- OMAPDRM/OMAPDSS (显示子系统驱动程序)"

CONFIG_DRM_OMAP、CONFIG_OMAP2_DSS_DPI、CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI 全部[y]

某些配置 、如 CONFIG_OMAP2_DSS_DRA7XX_DPI、CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI_DDC 和 CONFIG_PAGE_TCS9700、我找不到...

以下是我的引导日志和 modetest 错误消息...

================================================================

日志

================================================================


U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月7日- 12:00:45)
DRA752-GP ES2.0
未找到 MMC 设备1
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

尝试从 MMC1引导
未找到 MMC 设备1
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05 (2017年4月7日- 12:00:45 +0800)

CPU:DRA752-GP ES2.0
电路板:DRA74x EVM 修订版
I2C:就绪
DRAM:1.5GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
警告:FASTBOOT.board_rev:未知的电路板版本
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'

在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI:SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
无法获取 cpsw: Addr 2的 PHY
CPsw
按任意键停止自动引导:0
=>
=>
=> BOOT_SD
J6。。
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3742008字节在336 ms (10.6 MIB/s)内读取
在30ms 内读取的107570字节(3.4 MIB/s)
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x391938]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe2000,结束位置8ff431... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.14 (root@Louis - VirtualBox)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crossstau-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#18 SMP 抢先于 CST 2017年4月7日14:28:04星期五
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000de400000处的24 MIB
[0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0x00000000dfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] PERCPU:嵌入式12页/CPU @ef1ae000 s19008 r8192 d21952 u49152
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:389440
[0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUUUID=65525fa8-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:1350512K/1564672K 可用(6671K 内核代码、364K rwdata、2516K rodata、352K init、293K BSS、 25744K 保留、188416K CMA 保留、757760K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0901084 (9189KB)
[0.000000].init:0xc0902000-0xc095a000 (352KB)
[0.000000].data:0xc095a000 - 0xc09b5150 (365 KB)
[0.000000].bss:0xc09b7000 - 0xc0a00618 (294 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为31475Hz
[0.000000]构建了以5.90MHz (virt)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0x15c70fb29、max_idle_ns:440795202138 ns
[0.000004] sched_clock:5MHz 时为56位、分辨率为169ns、每4398046511093ns 换行一次
[0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为169ns
[0.000357]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000366] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000819]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000835]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
[0.000841]这样可以确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000847]更新内核命令行。
[0.000861]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 11.80茂物剪(lpj=59016)
[0.000873] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000967]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000978]安装点缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001501]初始化 cgroup Subsys IO
[0.001518]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.00151]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001553]正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001565]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001576]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001597] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.001803]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.0018]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001830] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001868]为0x80008380 - 0x800083d8设置静态标识映射
[0.080049] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
[0.080112]带来了2个 CPU
[0.080126] SMP:总共激活2个处理器(23.60个 BogoMips)。
[0.080132] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.080512] devtmpfs:已初始化
[0.106989] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.107925] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.302077]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.305789] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.306645] NET:注册协议系列16.
[0.307588] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.330212]空闲:使用调速器梯
[0.360235]空闲:使用调速器菜单
[0.368766] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.372742] GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平
[0.400285]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.400296]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.400683] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.400693] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.401271] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.434500] OMAP-DMA 引擎4a056000.DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.435622] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.440409] EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.444421]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.444591]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
[0.444745]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.44495]已注册 OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.445186] OMAP-iommu 41501000.MMU:已注册41501000.MMU
[0.445364] OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU 已注册
[0.447512] SCSI 子系统已初始化
[0.447897] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.447954] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.448025] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.449361] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.460678] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO A、PWM 0、LED 0
[0.532385] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.550571] pcf857x:探测器1-0026失败,错误-121
[0.550830] OMAP-i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
[0.551198] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为1kHz
[0.590556] pcf857x:3-0021的探头失败、错误-121
[0.590594] OMAP_i2c 4807a000.i2c:总线3修订版0.12 (1kHz)
[0.590953] OMAP_i2c 4807c000.i2c:总线4修订版0.12 (1kHz)
[0.591145]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.591195] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.591239] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.591246] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.591274] PTP 时钟支持已注册
[0.591303] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.592061] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.592346] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.593434]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.603989] NET:注册协议系列2.
[0.604504] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.604577] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.604708] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.604757] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.604788] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.604977] NET:注册协议系列1.
[0.605228] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.605237] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.605244] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.605250] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.606217]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.608327] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.616152] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.616810] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.616834]注册密钥类型 id_resolver
[0.616842]注册密钥类型 id_legacy
[0.616917] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.618888]退回:池大小:64页
[0.619044]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
[0.619058]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.619069]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.619099]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.624169] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、大小为1128
[0.627266] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
[0.62727279]使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIe@51000000的总线范围
[0.627312] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.627332] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
[0.631350] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.631363] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.631373] PCI_bus 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[0.631383] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.631792] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.643517] PCI:总线1:禁用快速背对背传输
[0.643566] IRQ:找不到/ocp/axi@0/PCIe@51000000/中断控制器的 IRQ 域!
[0.643610] IRQ:找不到/ocp/axi@0/PCIe@51000000/中断控制器的 IRQ 域!
[0.643647] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.643661] PCI 0000:00:00.0:条8:已分配[mem 0x20200000-0x202fff]
[0.643673] PCI 0000:00:00.0:栏9:已分配[mem 0x20300000-0x203ffff pref]
[0.64364] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.643698] PCI 0000:00:00.0:bar 7:已分配[IO 0x1000-0x1fff]
[0.643712] PCI 0000:01:00.0:bar 6:已分配[mem 0x20300000-0x2033FFFF pref]
[0.643723] PCI 0000:01:00.0:条0:已分配[mem 0x20200000-0x2021FFF]
[0.643743] PCI 0000:01:00.0:条1:已分配[mem 0x20220000-0x2022FFF]
[0.643764] PCI 0000:01:00.0:条码3:已分配[mem 0x20230000-0x20233fff]
[0.643784] PCI 0000:01:00.0:条码2:已分配[IO 0x1000-0x101f]
[0.643806] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.643816] PCI 0000:00:00.0:桥接器窗口[IO 0x1000-0x1fff]
[0.643827] PCI 0000:00:00.0:桥接器窗口[mem 0x20200000-0x202fff]
[0.6438] PCI 0000:00:00.0:桥接窗口[mem 0x20300000-0x203fff pref]
[0.644063] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.644073] PCI 0000:01:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.704511]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.708120] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[0.708997] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[0.709858]控制台[ttyS2]已禁用
[0.709904] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
[1.787248]控制台[ttyS2]已启用
[1.791639] 48066000.serial: tmio 0x48066000处的 ttyS4 (IRQ = 304、base_baud = 3000000)是8250
[1.801357] 48068000.serial:在 MMIO 0x48068000 (IRQ = 305、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是8250
[1.811041]在 MMIO 0x48424000 (IRQ = 306、base_baud = 3000000)上的48424000.serial: ttyS8是8250
[1.820725] 4ae2b000.serial:在 MMIO 0x4ae2b000 (IRQ = 307、base_baud = 3000000)处的 ttyS9为8250
[1.830809][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.837549] OMAP DSS 修订版6.1
[1.841612] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[1.850170] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hmi5_component_ops)
[1.859427] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[1.876536]返修:模块已加载
[1.884782]循环:模块已加载
[1.894371] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.943460] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.949585] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码0
[2.053439] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待用户访问超时
[2.153436] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:等待空闲时超时
[2.159669] DaVinci_MDIO:48485000.MDIO 的探测失败、错误-5
[2.166777] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = A4:D5:78:9e:a0:9a
[2.174050] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = A4:D5:78:9e:a0:9b
[2.182368] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[2.188949] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
[2.193485] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[2.19907] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[2.205278]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.221474] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.225779] TVP5158 1-0058:已注册摄像头传感器驱动程序
[2.232237] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.239337] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.253628] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[2.263458] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[2.268473] vip2-s1:端口 B:使用 subdev TVP5158 1-0058进行捕获
[2.275040] vip2-s1:器件注册为 video1
[2.283805] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:hs 模式无 pinctrl 状态
[2.290055] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
[2.333798] omap_hsmmc 480d1000.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
[2.374225] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.380442] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2.386058] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[2.392901] OMAP_hwmod:ATL:_wait_target_ready 失败:-16
[2.398525]------ [在此处剪切]-----
[2.400000] hwspinlock_user gatemp:请求了10个 hwspinlocks
[2.401690] NET:注册协议系列10.
[2.412572] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[2.413146] NET:注册协议系列17.
[2.413387]已注册密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.413510] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.414044]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.414048]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.414096] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[2.414236] TI OMAP4+器件的电源管理。
[2.414503]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.461597]警告:CPU:0 PID:6 AT drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler + 0x23c/0x368 ()
[2.470944] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER2_P3 (空闲):功能访问期间以监控器模式进行数据访问
[2.483079]链接的模块:
[2.486155] CPU:0 PID:6 Comm:kworker/U4:0未被污染4.4.14 #18
[2.492449]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[2.498570]工作队列:kmmcd MMC_rescan
[2.502427]回溯:
[2.504901][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[2.512503] R6:c0862a84 R5:00000000 R4:20000193 R3:eecac000
[2.5182228][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
[2.525485][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x7c/bb8)
[2.533608] R5:00000093 R4:eecadb50
[2.537215][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[2.545948] R8:c06c552c r7:eedb1b90 R6:c0862974 R5:c08629e0 R4:80080003
[2.552723][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x23c/0x368)
[2.561628] r3:eedb1a00 r2:c0862aa0
[2.565239][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu + 0x64/0x164)
[2.574581] R10:eedad840 R9:c09b440b R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:eedad8a0
[2.582483] R4:eedb1f00
[2.585038][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
[2.593945] R10:00000000 R9:eeca4000 R8:eec08000 r7:00000000 R6:c0961e44 R5:eedad8a0
[2.601847] R4:eed840
[2.604401][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+bbc/0x194)
[2.612959] R6:c0961e44 R5:eedad8a0 R4:eedad840 R3:00000000
[2.618678][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x20/0x30)
[2.627323] r7:00000000 R6:00000000 R5:c0956424 R4:00000017
[2.633042][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x5c/bb)
[2.641781][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x3c/0x7c)
[2.650164] R8:fa213000 r7:fa212000 r6:eecadcf8 r5:c095c8d8 r4:fa21200c r3:eecadcf8
[2.657986][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
[2.665500]异常堆栈(0xeecadcf8至0xeecadd40)
[2.670571] dce0:02b3d879 00000000
[2.678786] dd00:65c22580 c0536ef4 c09ea4a0 0000170d 02b3c200 eecaddf8 c0706878 eeca4000
[2.687000] dd20:00000000 eecadd54 eecadd58 eecadd48 c0016830 c0536f04 a0000113 ffff
[2.695211] R8:c0706878 r7:eecadd2c R6:ffff R5:a0000113 R4:c0536f04 R3:c0016830
[2.703034][ ](arch_counter_get_cntvct)从[ ](arch_timer_read_counter_long+0x1c/0x20)
[2.712995][ ](arch_timer_read_counter_long)从[ ](_TIMER_DELAY_0x50/0x64)
[2.722082][ ](_timer_delay)从[ ](_timer_const_udelay+0x28/0x2C)
[2.730465] R6:c0986e74 R5:eecf8400 R4:00000181 R3:000005c3
[2.736183][ ](__timer_const_udelay)从[ ](_MMC_START_REQUESD+0x80/0xD8)
[2.745093][ ](_MMC_START_REQUEST)来自[ ](MMC_START_REQUEST+0xf8/0x120)
[2.753825] r7:eecade08 r6:eecaddf8 r5:eecf8400 r4:eecaddf8
[2.759542][ ](MMC_START_REQUEST)、来自[ ](MMC_WAIT_TO_REQ+0x44/0x15c)
[2.768012] R5:eecf8400 R4:eecade44
[2.771620][ ](mmc_wait_for_req)、来自[ ](MMC_WAIT_TO_CMD+0x7c/0x9C)
[2.779916] R8:c0706878 r7:00061a80 R6:00000000 R5:eecf8400 R4:eecade44 R3:00000000
[2.787739][ ](MMC_WAIT_for_cmd)、来自[ ](MMC_IO_RW_DIC_HOST+0xa4/0x114)
[2.796559] R6:00000001 R5:eecadea7 R4:eecf8400
[2.801224][ ](MMC_IO_RW_DIC_HOST)、来自[ ](SDIO_RESET+0x34/0x6c)
[2.809432] R6:eecf8400 R5:c070686c R4:eecf8400
[2.814100][ ](SDIO_RESET)从[ ](MMC_rescan+0x25c/0x2ec)
[2.821525] R4:eecf8658
[2.824081][ ](MMC_rescan)、来自[ ](Process_One_Work+0x128/0x330)
[2.832029] R8:00000000 r7:eeeeafe800 R6:eeca4000 R5:eecf8658 R4:eec5f000 R3:c051c810
[2.839848][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x34/0x4b0)
[2.847970] R10:eeca4000 R9:eeca4000 R8:00000088 r7:eec5f018 R6:eec5f000 R5:00000001
[2.855869] R4:eeca4014
[2.858425][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xe0/0xFC)
[2.865675] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0048d08 R6:eec5f000 R5:00000000
[2.873577] R4:eec5e1c0
[2.876132][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[2.883381] r7:00000000 R6:00000000 R5:c004e3c0 R4:eec5e1c0
[2.889095]--[结束线迹029518b5a71f1FEA ]--
[2.894279] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.910470] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[2.912074][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1515]、OCR:1090486272
[2.912077][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1528]、OCR:3145728
[2.912081][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1543]
[2.912085][DRIVERS/MMC/CORE/SD.c、MMC_SD_INIT_CARD、903]
[2.939038] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[2.939116] mmc0:地址0001处的新 SDHC 卡
[2.955869]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.962077]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.965710] mmcblk0:mmc0:0001 SD4GB 3.64 GiB
[2.972857] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[2.973817] mmcblk0:P1 P2
[2.982871] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[2.982902] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[2.994869]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.999116] AIC_DVDD:正在禁用
[3.004343]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.01061] ldousb:正在禁用
[3.010650] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[3.023063][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、195]
[3.029423][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、206]
[3.035890][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、232]错误:0
[3.042546][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1515]、OCR:16744576
[3.049820][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1528]、OCR:3145728
[3.057490][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1543]
[3.067107][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、195]
[3.073776][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、223]
[3.093759][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、218]
[3.099710][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、MMC_send_op_cond、232]错误:0
[3.119213] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[3.123610][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[3.130387][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、572]
[3.136013][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[3.142251][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、572]
[3.147884][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、505]
[3.282927] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[3.290444] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[3.298619] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[3.307075] devtmpfs:已安装
[3.310270]释放未使用的内核内存:352K (c0902000 - c095a000)
[3.316672]此架构没有内核内存保护。
初始化:版本2.88正在引导[3.503129][drivers/MMC/core/MMC_ops.c、__MMC_switch、540]
[3.508777][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_init_card、1661]
[3.51471][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_init_card、1710]

[3.520284][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_init_card、1714]
[3.525891][drivers/MMC/core/MMC.c、MMC_attach_MMC、2101]
[3.531403] mmc1:初始化 MMC 卡时出错-110
[3.544690][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1515]、OCR:16744448
[3.551949][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1528]、OCR:3145728
[3.559168][drivers/MMC/core/core.c、MMC_SELECT_VOLTAGE、1543]
[3.565149][DRIVERS/MMC/CORE/SD.c、MMC_SD_INIT_CARD、903]
[3.700539] mmc2:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
[3.708834] mmc2:地址为59b4的新 SDHC 卡
[3.72393] mmcblk1:mmc2:59b4 USDU1 3.70 GiB
[3.729914] mmcblk1:P1 P2
[3.733664] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[3.741027]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.747262]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.753826] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
正在启动 udev
[4.059662] udevd[109]:开始版本182
[4.491842] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[4.571765] remoteproc0:588200.IPU 可用
[4.662451] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[4.753496] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[4.909555] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[4.909705]连接器-HDMI 连接器@1:找不到视频源
[4.910214]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[4.910218]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[4.910273] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[4.957366] remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并显示错误-2
[5.018068] remoteproc0:无法加载 dra7-ipu1-fw.xem4
[5.160595] CAN 器件驱动程序接口
[5.260702] remoteproc1:5502000.IPU 可用
[5.273492] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[5.371797] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[5.391165] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[5.391358] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.391879]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.391884]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.391940] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.497998] remoteproc2:提供40800000.DSP
[5.504046] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[5.516160] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
[5.540120] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[5.548689] remoteproc3:41000000.DSP 可用
[5.550021] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.550544]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.550548]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.550604] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.581095] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[5.592610] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[5.605036] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.611593] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[5.620927] remoteproc3:针对 dra7-dsp2-fw.xe66的直接固件加载失败、并出现错误-2
[5.621668]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.621672]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.621726] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.651682] remoteproc3:无法加载 dra7-dsp2-fw.xe66
[5.658201] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[5.668400] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[5.681796] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[5.695166] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.702200] omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[5.704153]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.704157]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.704214] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.729028] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[5.736216] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
[5.741801]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.741805]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.741859] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[5.76662] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[5.767587] connector-HDMI connector@1:Failed to find video source (5.767587] connector-HDMI 连接器1:无法找到视频源
[5.768036]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.768040]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[5.768094] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
udevd[427]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh '/etc/udev/scripts/mount.sh:没有这样的文件或目录

udevd[428]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh '/etc/udev/scripts/mount.sh:无此类文件或目录

[6.133030] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[6.139237] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.139412] remoteproc2:注册的 virtio0 (类型7)
[6.151662] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[6.159101]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.159370] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
[6.159397] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
[6.159406] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[6.191127]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.197819] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.204854] connector-HDMI connector@1:找不到视频源
[6.207643] SCSI host0:AHCI
[6.207993] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 346
[6.208572] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[6.228506]添加了电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 的别名
[6.234765]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.241024] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.247847] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.300678] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
[6.306829] remoteproc1:为5502000.IPU 加电
[6.311648] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小3484972
[6.321346] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为929770
[6.328323] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[6.340937] OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[6.346833] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[6.352758 ] OMAP-iommu 40d02000。MMU:40d02000。MMU:3.0版
[6.435565] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[6.442326] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[6.445470] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x3b
[6.455472] remoteproc1:registered virtio1 (type 7)
[6.455956]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.455961]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.456016] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.456444] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.483680] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[6.494207] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[6.499763] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x36
[6.508889]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.517626] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x37
[6.52364]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.523752] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.524247] connectors-HDMI connector@1:找不到视频源
[6.543526] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[6.550066] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x3b
[6.676948] e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 3.2.6-k
[6.682811] e1000e:版权所有(c) 1999 - 2015英特尔公司。
[6.689139] e1000e 0000:01:00.0:正在启用设备(0140 -> 0142)
[6.695658] e1000e 0000:01:00.0:中断节流率(单位/秒)设置为动态保守模式
[6.705621] e1000e 0000:01:00.0 0000:01:00.0 (未初始化):初始化 MSI-X 中断失败。 返回到 MSI 中断。
[6.737776]添加了电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 的别名
[6.744374]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.750636] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.757788] connector-HDMI connector@1:找不到视频源
[6.771479] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 59探测服务 rpmsg-DCE
[6.783853] rpmsg_RPC rpmsg3:使用 src 1024 dst 59探测服务 rpmsg-dc-dsp
[6.784219] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 8
[6.797175]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.80351]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.809823] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.816933] rpmsg_RPC rpmsg3:已发布函数= 8
[6.819430] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.819864]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.819868]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.819918] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[6.851748] e1000e 0000:01:00.0 eth2:注册的 PHC 时钟
[6.858389] e1000e 0000:01:00.0 eth2:(PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 88:88:88:88:88:87:88
[6.868836] e1000e 0000:01:00.0 eth2:英特尔(R) PRO/1000网络连接
[6.875911] e1000e 0000:01:00.0 eth2:Mac:3、PHY:8、PBA 号:FFFFFF-0FF
[6.883176] connector-HDMI connector@1:Failed to find video source ([6.883176] connector-HDMI 连接器1:无法找到视频源)
[6.892461]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.898778]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.911760] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
udevd[484]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh '/etc/udev/scripts/mount.sh:无此类文件或目录

[6.977573] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[6.984743] dwc3 48910000.usb:注册 ULPI 接口失败
[6.985443]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.985447]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[6.985505] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.005864] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.006294]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.006298]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.006349] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.006500] pinctrl-single 4a003400.pinmux:4806a000.serial;已请求引脚4a0037d0.0、无法申请4ae3c000.can
[7.006505] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:PIN-244 (4ae3c000.can)状态-22
[7.006513] pinctrl-single 4a003400.pinmux:无法从器件 pincsingle-single 上的组 dcan1_pins_sleep 请求引脚244 (4a0037d0.0)
[7.006518] c_CAN_platform 4ae3c000.can:应用设置时出错、反向返回
[ 7.007290] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=356)
[7.010295] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.010718]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.010722]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.010771] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.027506][DRM]在次要0上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[7.028918] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.029378]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.029382]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.029434] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
udevd[500]:无法执行'/etc/udev/scripts/mount.sh ''/etc/udev/scripts/mount.sh:无此类文件或目录[7.139773] dwc3:48910000.usb 的探测器失败,错误-110


[7.181634] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[7.187644] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[7.195826] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00010010
[7.204681] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 467、IO 内存0x48890000
[7.211468]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.215309]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[7.219838] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.226372] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[7.231891] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号2
[7.240050]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.246284]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.252534] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.259128] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[7.259379] connector-HDMI connector@1:找不到视频源
[7.274493] HUB 2-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.278292] hub 2-0:1.0:1 port detected (检测到1个端口)
[7.28261] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[7.282708]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.282712]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.282758(XXVI) ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.283120] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[7.313415] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号3
[7.321399] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00010010
[7.330196] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 468、io mem 0x488d0000
[7.337183]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.340979]集线器3-0:1.0:检测到1个端口
[7.345262]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.345310] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[7.345326] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号4
[7.345416] USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[7.372912]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.373418]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.373479]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
[7.399810] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.408558] connector-HDMI connector@1:找不到视频源
[7.415454]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.421738]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[7.428277] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[7.453377] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
tSarting Bootlog 守护程序:oobtlogd。
[7.542522]随机:使用53位熵进行 DD 欠压读取
Lasa:正在恢复混频器设置...
U/SR/sbin/alsactl:load_state:1729:找不到声卡...
UTU 2015年9月3日18:41:00 UTC
et/c/RCs.d/S98_AB_auto_execution.sh:第17行:/proc/irq/301/smp_afinity:无此类文件或目录
/usr/local/bin/set_unused_gpio_input:第14行:echo:write error:device or resource busy
/usr/local/bin/set_unused_gpio_input:第15行:/sys/class/gpio/gpio161/direction:无此类文件或目录
初始化:输入运行级别:5.
正在配置网络接口... [9.546725] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[9.552083] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[9.560332] libphy:找不到 PHY 48485000.MDIO:02
[9.565172] net eth0:在从器件0、ERR -19上找不到 PHY"48485000.MDIO:02"
[9.578724] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
udhcpc (v1.22.1)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
无需租赁、可用于背景
完成。
正在启动系统信息总线:dbus。
找不到 UIM SYSFS 节点
启动 telnet 守护程序。
启动 tipclad 守护程序
在主机上启用 GateMP 支持

已打开日志文件:lad.txt

numProcessors = 5 id = 0 baseId = 0

衍生守护程序:/usr/bin/lad_dra7xx


正在启动 rpcbind 守护程序...完成。
正在创建 NFS 状态目录:完成
起始状态:完成
在内核中未启用 NFS 守护程序支持
启动 syslogd/klogd:完成
正在启动 thttpd。
正在启用散热区...
正在停止 Bootlog 守护程序:bootlogd。

root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~# modetest
正在尝试加载模块 i915...失败。
正在尝试加载模块 Radeon...失败。
正在尝试加载新模块...失败。
正在尝试加载模块 vmwgfx...失败。
正在尝试加载模块 omapdrm...失败。
正在尝试加载模块 exynos...失败。
无法加载任何模块、正在中止。
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~# dmesg | grep omapdrm
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~# ls -la /dev/fb
ls:/dev/fb:无此类文件或目录
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#
root@WNC-J6:~#

可以给我一些调试方法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    我关闭 CONFIG_DRM_OMAP、然后打开 CONFIG_FB_OMAP2、帧缓冲区设置为1、成功生成/dev/fb0、分辨率是我的配置

    但它仍然无法与最小的模式配合使用

    下面是我的内核配置 diff 部分
    ================================================================================
    -config_DRM_OMAP-y
    -CONFIG_DRM_OMAP-NUM_CRTCS=2
    -config_DRM_OMAP-Wb=y
    -config_OMAP2_DSS_init=y
    -config_omap_dss_base=y
    -config_OMAP2_DSS=y
    -# CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG 未设置
    -config_OMAP2_DSS_DebugFS=y
    -# CONFIG_OMAP2_DSS_Collect_IRQ_STATS 未设置
    -config_OMAP2_DSS_DPI=y
    -# CONFIG_OMAP2_DSS_VENC 未设置
    -config_OMAP2_DSS_HDMI_common=y
    -CONFIG_OMAP4_DSS_HDMI=y
    -config_OMAP5_DSS_HDMI=y
    -# CONFIG_OMAP2_DSS_SDI 未设置
    -# CONFIG_OMAP2_DSS_DSI 未设置
    CONFIG_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0
    -CONFIG_OMAP2_DSS_SLEEP_After _VENC_RESET=y
    -config_TI_DSS6=y
    -
    -#
    -# OMAPDRM 外部显示设备驱动程序
    -#
    -# CONFIG_DISPLAY_ENCODER_OPA362未设置
    -# CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TFP410未设置
    -CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TPD12S015=y
    -config_display_encoder_SII9022=y
    -config_display_encoder_TC358768=y
    -# CONFIG_DISPLAY_CONNECTOR_DVI 未设置
    -config_display_connector_HDMI=y
    -# CONFIG_DISPLAY_CONNECTOR_ANALOG_TV 未设置
    -config_display_Panel_DPi=y
    -# CONFIG_DISPLAY_PAGE_DSI_CM 未设置
    -# CONFIG_DISPLAY_PANE_SONY_ACX565AKM 未设置
    -# CONFIG_DISPLAY_PAGE_LGPHILIPS_LB035Q02未设置
    -# CONFIG_DISPLAY_PAGE_LS037V7DW01未设置
    -# CONFIG_DISPLAY_PAGE_TPO_TD028TTEC1未设置
    -# CONFIG_DISPLAY_PAGE_TPO_TD043MTEA1未设置
    -# CONFIG_DISPLAY_PAGE_NPN8048HL11未设置
    -config_display_Panel_TLC59108=y
    未设置+# CONFIG_DRM_OMAP
    CONFIG_DRM_TILCDC=y
    CONFIG_DRM_TILCDC_SLAVE_COMPAT=y
    未设置# CONFIG_DRM_QXL
    @@-3255、6 +3216、41 @@ CONFIG_FB_backlight=y
    未设置# CONFIG_FB_broadsheet
    # CONFIG_FB_AUO_K190X 未设置
    CONFIG_FB_simple=y
    +CONFIG_FB_OMAP2=y
    +CONFIG_FB_OMAP2_debug_support=y
    CONFIG_FB_OMAP2_NUM_FBS=1
    +CONFIG_FB_OMAP2_DSS_init=y
    +CONFIG_FB_OMAP2_DSS=y
    +CONFIG_FB_OMAP2_DSS_debug=y
    +CONFIG_FB_OMAP2_DSS_DebugFS=y
    ## CONFIG_FB_OMAP2_DSS_Collect_IRQ_STATS 未设置
    +CONFIG_FB_OMAP2_DSS_DPI=y
    未设置+# CONFIG_FB_OMAP2_DSS_VENC
    +CONFIG_FB_OMAP2_DSS_HDMI_common=y
    CONFIG_FB_OMAP4_DSS_HDMI=y
    +CONFIG_FB_OMAP5_DSS_HDMI=y
    ## CONFIG_FB_OMAP2_DSS_SDI 未设置
    ## CONFIG_FB_OMAP2_DSS_DSI 未设置
    CONFIG_FB_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0
    +CONFIG_FB_OMAP2_DSS_SLEEP_After _VENC_RESET=y
    +
    +#
    ## OMAPFB 面板和编码器驱动程序
    +#
    ## CONFIG_FB_OMAP2_ENCODER_OPA362未设置
    未设置+# CONFIG_FB_OMAP2_ENCODER_TFP410
    CONFIG_FB_OMAP2_ENCODER_TPD12S015=y
    ## CONFIG_FB_OMAP2_connector_DVI 未设置
    +CONFIG_FB_OMAP2_connector_HDMI=y
    ## CONFIG_FB_OMAP2_connector_analog_TV 未设置
    +CONFIG_FB_OMAP2_Panel_DPI=y
    ## CONFIG_FB_OMAP2_Panel_DSI_CM 未设置
    ## CONFIG_FB_OMAP2_Panel_Sony_ACX565AKM 未设置
    ## CONFIG_FB_OMAP2_Panel_LGPHILIPS_LB035Q02未设置
    ## CONFIG_FB_OMAP2_Panel_Sharp LS037V7DW01未设置
    ## CONFIG_FB_OMAP2_Panel_TPO_TD028TTEC1未设置
    ## CONFIG_FB_OMAP2_Panel_TPO_TD043MTEA1未设置
    ## CONFIG_FB_OMAP2_PAGE_NEC_NL8048HL11未设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    如果您描述您的硬件设置、那将会有所帮助。 您的电路板上是否有任何显示输出? 如果是、它们是什么? 如果您有 HDMI、请交叉检查 HDMI 的器件树条目。

    您是否在内核配置中设置了 CRTC 的数量?

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    下图是我们的硬件设置、我们使用 RGB888接口输出视频资源。

    2.我不在内核配置中设置"Number of CRTC's (CRTC 的数量)"、也就是说、我通过 menuconfig 关闭"OMAP DRM"、因为我要打开"OMAP2+帧缓冲区支持"(帧缓冲区数量设置为1)

    打开"OMAP DRM"并设置 CRTC 后、我无法获取/dev/fb0. 这真的让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    您能否提供有关为何要使用/dev/fb0?的信息

    我们的 SDK 版本中已弃用帧缓冲区支持? 在最新的 SDK 中、我们不支持 FB_OMAP2。 我不能支持您的意见。

    我可以帮助您确定为什么 modetest 无法在启用 DRM 的情况下工作。 请给我发送一个内核日志、其中 drm.debug=0xff 附加在内核引导参数中? 我们可以尝试并确定为什么静止不动。

    如果可能、请附加与显示屏相关的 DTS 配置。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    我使用/dev/fb0执行 RGB888输出测试。

    2.我现在关闭"FB_OMAP2"并打开 menuconfig 中的"OMAP DRM"、"CRTC"设置为2。 我还添加了" drm.debug=0xff"e2e.ti.com/.../7608.boot-log.txt

    BRS

    Andy

     核命令行中的 e2e.ti.com/.../kernel.config.txt。

    请附加2个文件、一个是"boot log.txt"、另一个是我的内核配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    您共享的内核配置与 Processor SDK - Linux Automotive 默认内核配置没有任何主要区别。 配置正常。

    但是、我在您共享的内核日志中看不到任何 DRM。 您可以查看器件树吗? 看起来 DRM 初始化失败了。 我建议您在 EVM 上收集具有相同标志的内核日志、并将其与电路板上的日志进行比较。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    很抱歉、我忘记了将我的 DTS 文件附加到您。

    我们的 DTS 架构如下所示

    dra7-EVM-LGA.DTS (使用此工具构建 DTB)

    |

    |--- dra7-EVM-03000003.dts

    |                      |---  dra7xx-jamr3.dtsi

    |                      |---  dra74x.dtsi

    |                                         |------------------------- dra7.dtsi

    |                                                                 |---  骨架.dtsi

    |--- dra7-dss-j6x.dtsi

    e2e.ti.com/.../4572.dra7.dtsi.txt

    e2e.ti.com/.../dra7_2D00_dss_2D00_j6x.dtsi.txt

    e2e.ti.com/.../6648.dra7_2D00_evm_2D00_030003.dts.txt

    e2e.ti.com/.../dra7_2D00_evm_2D00_lga.dts.txt

    e2e.ti.com/.../dra7xx_2D00_jamr3.dtsi.txt

    e2e.ti.com/.../dra74x.dtsi.txt

    e2e.ti.com/.../skeleton.dtsi.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已经尝试编译器件树文件、但遇到编译错误。 也许缺少一些东西。

    我想仔细检查内核日志。 我很惊讶在输出中没有看到任何 DRM 日志。 您能否向我发送包含"loglevel=8 drm.debug=0xff"在内核命令行中添加的日志?

    我还建议尝试一次启用一个显示器(HDMI 或 LCD)、以查看其中一个显示器中的任何设备树错误是否会阻止 DRM 初始化。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    1.附加的文件转储时 config loglevel=8

    e2e.ti.com/.../video_5F00_output_5F00_loglevel8_5F00_dump.txt

    2.如果不支持帧缓冲区,能否提供视频输出工具(命令),以便我输出 bmp 进行监视?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    1.附加的文件是 loglevel=8的日志转储

    e2e.ti.com/.../5432.video_5F00_output_5F00_loglevel8_5F00_dump.txt

    2.如果 GLSDK 3.00.00.03中没有帧缓冲区支持、您可以帮助提供视频输出工具(命令)、以帮助我输出 bmp 文件以显示监视器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    >>我还建议尝试一次启用一个显示器(HDMI 或 LCD)、以查看其中一个显示器中的任何设备树错误是否会阻止 DRM 初始化。

    您是否尝试仅启用 LCD?

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    此外、日志还显示了大量的探头故障。 其中一些可能会阻止 DSS 和随后的 DRM 进行初始化。 您能否查看日志中的探测故障?

    [0.480577] pcf857x:0-0020探头失败、错误-121
    [0.480841] pcf857x:0-0021探头失败,错误-121
    [0.481002] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.481420] omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
    [0.500599] pcf857x:3-0021的探头失败,错误-121
    [0.500637] omap_i2c 4807a000.i2c:总线3 rev0.12为400kHz
    [0.520615] pcf857x:4-0026探头失败、错误-121
    [0.521043] pca953x 4-0020:读取寄存器失败
    [0.521062] pca953x:4-0020探头失败、错误-121

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    最后、我可以输出视频以进行监控。  

    在该错误中、我修改了2个点

    pdev_probe 始终返回失败、我强制"omapdss_stack_is_ready()"始终返回"true"  

    2. empty panel_list -->这需要在 DTS 中添加设备节点

    我认为第2点没有问题。 但第1点我必须知道"omapdss_comp_list"的函数工作原理是什么?  GLSDK 7.02.00.02中没有名为"omapdss_stack_is_ready()"的函数。

    请帮助解释 "omapdss_stack_is_ready()"。  

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    请查看以下内核提交,其中引入了 omapdss_stack_is_ready()函数。 强制此函数返回"true"是不正确的。 您是否仅尝试过(2)次? 您能否添加一些打印件并确定显示堆栈中的哪些组件尚未就绪?

    提交 ca37da78aec06dd22658e9171fad39d7269b248f
    作者:Peter Ujfalusi
    日期:2016年5月3日22:07:10日+0300

    DRM/OMAP:DSS:支持检测显示堆栈准备情况

    加载 omapdss 时(所有核心组件都就位)创建一个列表
    显示图中使用的器件。 此列表稍后可供 omapdrm 使用
    通过 omapdss_stack_is_ready()函数检查这些组件
    负载。 根据这些信息、omapdrm 可以在何时延迟探头
    omapdss 堆栈尚未准备就绪。

    签字人:Peter Ujfalusi

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    最后、fb0可以生成、我可以对 RGB888视频源进行调光以进行监控。

    由于 omapdrm 会在 DTS 中同时检查 HDMI 和 rgb888配置、我关闭 HDMI、然后 RGB888就能正常工作。

    谢谢你。