This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:DM8168 M#处理器挂起问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602763/tms320dm8168-dm8168-m-processor-hang-issue

器件型号:TMS320DM8168

大家好、

最近、我们在少数系统中发现问题、即系统由于 M3处理器而挂起、然后主应用程序重新引导系统。

这种行为的原因不存在线索。

任何机构能否帮助找到问题的根本原因/解决方案。

此致、

Bhasha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多详细信息、例如:
    软件版本;
    2.定制板还是 EVM?
    3.您是否在一个或全部电路板上观察到此问题?
    4.发现问题时电路板上正在运行的内容。
    等等

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还有一点。
    如果同一软件在一个板上运行正常、而同一软件在另一个板上运行失败、则可能是硬件问题。 您可能会在发生故障的电路板上过热。 dm816x EVM 上有一个用于冷却的风扇。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玛格丽塔、您好!

    请参考以下问题答案:

    软件版本;
    Bhasha:系统的软件(应用程序)也是根据应用程序定制的。

    您是指 M3的软件版本吗?

    2.定制板还是 EVM?
    Bhasha:这是一个定制板。

    3.您是否在一个或全部电路板上观察到此问题?
    Bhasha:在所有董事会中都没有发现这一问题,有7个董事会的问题在很多董事会中都有。

    4.发现问题时电路板上正在运行的内容。
    Bhasha:问题发生的问题没有得到解决。 随机观察。 但根据主应用程序的插值细节,M3处理器在模拟编码-解码、鼠标应用程序等方面挂起



    是否存在仅 M3处理器因过热而挂起的情况。

    此外、即使将系统置于空调环境中、系统也会重新启动。

    请建议。

    此致、
    Bhasha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    运行电路板和发生故障的电路板之间是否存在硬件差异? 这可能是硬件问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    在进一步探讨上述问题的根本原因时、发现在通过 DDR3器件吹热空气时、系统(M3)会挂起、有时会由于软件中保留的断点而重启、从而导致少量 M3挂起情况。

    这种行为的原因可能是什么?

    是否有任何诸如软件读取/写入矫正的方法或者与 DDR3接口相关的任何时序参数可在软件中进行校正以解决此问题?

    此致、
    Bhasha