This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:连接4个 TMDSEVM572x 摄像头模块

Guru**** 2555640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728, TMDSCM572X, BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570471/am5728-interfacing-4-tmdsevm572x-camera-modules

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572XTMDSCM572XBeagleBoard-X15

尊敬的团队:

我使用的是 beagalboard x-15。 我是这个处理器的新手。

对于我的其中一个图像处理项目、我希望连接四个 TMDSEVM572x 摄像头模块。

这可以通过电路板中提供的现有扩展器接头来实现吗?

请指导我执行这些步骤。

另外、请指导我使用编程方法。 请告诉我 CCS 示例项目是否可用于该示例项目。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在此开发板中添加一个 Sitara AM5728处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    您使用的是 X15还是 TMDSEVM572x? 在我看来、您是否正在连接4个 TMDSCM572x、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、
    感谢您的回复。

    是的、我正在使用您的 TMDSCM572X。 我不想在评估模块中使用 LCD、因此我仅使用 TMDSCM572x 摄像头模块"www.ti.com/.../TMDSCM572X"。

    是的、我想使用4 x TMDSCM572X。
    我想将摄像头与具有 Sitara AM5728处理器的 BeagleBoard-X15开发平台相连"www.ti.com/.../beagleboard-x15 文档"。

    请指导我执行这些步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    好的、感谢您的澄清。 步骤如下:
    1) 1)检查 pinmux 工具、以查看4个摄像头所需的所有信号是否都可用(1确保可用)、同时考虑您的应用可能需要的其他接口
    2) 2)检查 TMDSEVM572x 原理图、以查看这些信号是否全部在接头中可用
    请记住、我们的电路板设计用于处理1个摄像头模块、这是最常见的用例。 我无法在 SW 方面发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    我使用了 Pinmux 工具、并将检查每个摄像头模块的信号线。

    我只想知道、开发板的扩展器接头上存在许多引脚、每个接头上包含大约60个引脚。 所有引脚都是用户可配置的、或者其中一些引脚具有默认功能、或者不能用于用户应用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    有些引脚是用户可配置的、有些是电源引脚...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    我已经知道了这个点、并且我已经配置了用于连接4个摄像头的接头引脚。

    我还想问的一点是、请为我提供一些适用于 Sitara AM5728处理器的基于 CCS 的示例项目(即 ADC 输入、PWM、LED 切换)的指南、以便我可以开始练习对该处理器进行编程。

    稍后、我将进行摄像头连接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    我不熟悉 CCS 中提供的示例...我将要求朋友查看此示例并在此处发布...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    我的朋友告诉我以下内容:
    通常、我们的客户会下载处理器 SDK 以开发其软件(www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X)
    您还可以在我们的 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 中找到示例(与 CCS 中的示例相同)、该示例也可免费下载。
    这是您开发的最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    感谢您的回复。

    我对处理器 SDK 有一定的了解。 此外、您提供的链接无效。 请检查一下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X sdk&tisearch=Search-en-Everything

    上面的链接将带您进入 AM57x 处理器 SDK 页面、您可以在其中选择要下载的软件。