This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:TMDSCK388

Guru**** 2594970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590041/ccs-dm388-tmdsck388

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

工具/软件:Code Composer Studio

以下是 TMDSCSK388面临的问题;

     i.        CCS 问题(在 Windows 上):CCS 7.1.0安装在系统中。 从 TI 获得/下载的 DM388 CSK 硬件诊断项目将导入到 CCS 中。 在配置目标时、我们无法从板或器件列表中找到 DM388或 TMDSCSK388。   

   二        启动问题:根据用户指南,设置了 TMDSCSK388。 无法确定主板 IP 地址。 在设置串行端口选项后的 TeraTerm 中 、未发生启动、其显示"CCCCCCCCCCCCCCCC"在 tera Term 窗口中继续。 没有启动、 也没有获得 RTSP 链接。 接收到的 SD 卡与板一起插入卡插槽中。

  三        使用新 SD 卡启动在新的 micro-SD 上刷写 IPNC RDK 3.9.0包中的预构建二进制文件、方法是按照针对 CSK 的启动设置中的准备 SD 卡步骤进行操作。 使用 新的 SD 卡替换电路板上接收到的 SD 卡不能解决问题、也不能使用新的 SD 卡启动。

我请求您为我提供支持、以解决上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题、您可以选择目标作为 ti814x。

    对于其他2个问题、我将与我的团队核实并告知您。

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.请确保引导开关设置为 SDCard。
    2.确保 SDCard 有两个分区。 第一个具有 FAT32并包含二进制文件的分区。 带有文件系统的第二分区 EXT4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下 wiki 页面。
    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您浏览这个 e2e 帖子。

    e2e.ti.com/.../587913
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题与 e2e.ti.com/.../587913类似。 该电路板直接从 TI 网站在线订购。 如何联系当地 FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、您来自哪个国家/地区。 您的业务团队应能够联系当地的 FAE / TI 团队。
    请检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我来自印度。 我的位置是:
    新 Thippasandra Main Road、
    班加罗尔
    印度卡纳塔卡
    560075

    您能提供我附近当地 FAE /TI 团队的详细信息吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FAIK、用于 csk 的 TI CCS 项目不是 TI 发布的一部分。 请您共享下载链接吗?

    就 AFA FAE 而言、我会要求您通过您的公司业务团队、正如我在上一篇帖子中提到的那样。

    如果您无法获得 FAE 联系人、我可以在内部检查此联系人、并在 TI 批准后与他人共享。 请预计此过程和响应会延迟。

    感谢您的耐心:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    我无法获得任何 FAE 联系人。 请尽快提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson Geo:

    我已将此问题转交给相关人员。  在我分享详细信息之前等待回复。

    同时、您能否回答上述问题?

    FAIK、用于 csk 的 TI CCS 项目不是 TI 发布的一部分。 请您共享下载链接吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    我从 TI 网站下载了 zip 文件(链接如下)

    http://www.ti.com/lit/zip/sprr246 

    解压缩后,文档-->测试过程--> dm388_csk_ddiagnostics。  

    尝试使套件在过去3周内正常工作。 请提供必要的帮助。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnson Geo、

    我将研究这一点、并尽早提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 TI 为 DM38x 提供了合适的 CCS 项目、因此、借助推荐的调试器设置、您应该能够在电路板上运行诊断项目、而不会出现任何问题。

    在器件弹出列表中、请检查 DM81x/TI81x、而不是 DM388。  这应该起作用。 !!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikiran:

    我可以使用 TI814器件在电路板上运行诊断项目、没有问题。 只有获取 RTSP 链接时出现问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个好消息:)它确认 CSK 板本身是好的。

    可能有两种可能

    • SD 卡无法正常工作  
    • SD 卡插槽不工作

    您能否检查 SD 卡接口是否已正确启用? 您可以探测信号并进行确认。  

    我们将尽快回到您的 FAE。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我在运行诊断项目后发布 SD 卡的测试结果。 结果显示 SD 卡看起来正常。

    (第5颗星
    SD 测试
    (第5颗星

    检测到 SD 卡

    运行 SD 卡读/写测试
    SDMMC:将模式写入块2……写入测试通过
    SDMMC:从块2读取...读取测试通过
    验证数据...已通过
    SD 卡读/写测试通过

    SD 卡测试通过!

    SD 卡测试已完成!!

    我在最初运行诊断项目时遇到了问题。 执行在显示“****将 DDR PLL 配置为400 MHz ............”后卡住 "。 在 CCS 中,运行被暂停,发现执行停留在;dm388.c 的第610行:while (((RD_MEM_32 (Base_Address+STATUS))& 0x00000101)!= 0x00000101);我在注释掉 dm388.c 的第610行后能够继续测试 这意味着什么吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个有趣的场景。 从插槽中卸下 SD 卡时、测试是否失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、移除 SD 卡后测试失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    从 CCS 测试中、请擦除整个 NAND、然后尝试使用 TI 提供的 SD 卡进行引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供擦除 NAND 的步骤。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅"nandflash_test.c"行号147。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    正如您所建议的、我在从 CCS 测试中擦除整个 NAND 之后尝试使用 TI 提供的 SD 卡进行引导。 但问题仍然存在。  

    希望您正在努力尽快提供 FAE 联系人。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已将您的查询转发给 TI。 等待响应。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    来自 TI 的任何更新??

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已将该产品转交给 TI 技术团队。

    他们很快就会解决这个问题

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们获得了以下信息:

    发运的 SD 卡可能具有错误的图像、因此问题是。(不太可能、但...)
    那么、您能否使用 Rles.make 文件中设置的 DM388选项来重建软件
    请尝试建立 sysclean 和 sysall

    请随时向我更新您的进度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:  

    发运的 SD 卡的图像错误。 我们重新构建软件并刷新了新的 SD 卡、现在电路板正在启动。

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson Geo:

    感谢确认。 很高兴知道您的问题已得到解决。
    请关闭由此释放的所有线程。

    谢谢