请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 我正在寻找下载用于 Sitara 处理器的 NDK 支持包(NSP)的位置、特别是 AM3552。 有人可以帮帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找下载用于 Sitara 处理器的 NDK 支持包(NSP)的位置、特别是 AM3552。 有人可以帮帮我吗?
你(们)好
安装 RTOS Processor SDK 时、同时安装 NDK。 适用于 I-processor-SDK-RTOS-AM335x-EVM-03.02.00.05 NDK 2.25.00.09
NDK 的默认位置为 c:\ti\NDK_2_25_00_09
PDK 包含用于为所有 PDK 子组件创建示例和测试 CCS 工程的 Windows 和 Linux 脚本。 这些是使用 中描述的步骤创建的:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK#PDK_Example_and_Test_Project_Creation
David