This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6742:TMS320C6742 BSDL 文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567520/tms320c6742-tms320c6742-bsdl-files

器件型号:TMS320C6742

最近 、我遇到 了 TMS320C6742的问题

我在 http://www.ti.com/product/TMS320C6742/toolssoftware 上找到了 BSDL 文件、但所有可下载文件都包含一些错误、例如:

  • 我在所有文件中都没有对引脚 U12进行说明、引脚 U12由我使用。

  • 有一些引脚 名称、例如«AXR015_EPWM0TZ0_ECAP2APWM2_GP07:INOUT 位;»、对于 BSDL 文件来说太大、无法使用-我在使用不同在线工具检查 BSLD 文件时看到许多错误。

请帮我解决这些问题。 可能有些地方有更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolay、您好!

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shule
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolay、

    我们已验证所有 BSDL 文件中都缺少 U12引脚。 我已请求团队将此引脚包含在 BSDL 中。 我会随时向您发布最新消息。

    同时,您能否帮助我们了解 BSDL 文件允许的最大字符串长度(引脚名称)?

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据不同的 BSDL 文件检查实用程序、其长度不能超过28个符号。
    遗憾的是、我无法在 x1149标准中直接检查它、因为它需要事先支付版税。

    那么、您计划刷新 BSDL 文件、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolay、

    感谢您提供详细信息。 我们正与 BSDL 团队合作、以纠正此问题。 我很快会向您提供最新信息。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolay、

    引脚 U12 (DDR_ZP)是一个模拟输入引脚、用于将外部电阻器接地。 由于该引脚未连接到 Freon 的边界扫描链中,因此您可以忽略该引脚。 我们不会得到该引脚的任何覆盖,因为它不在 Freon 的边界扫描链上。 对于所有模拟引脚(例如电源和接地引脚…等)、将不会有与其关联的边界扫描单元。

    有些旧的 BSDL 工具可能会抱怨引脚名称超过20个字符。 我们查看了 BSDL 文件、其中没有超过20个字符的引脚名称。 请确定它抱怨的名称、然后相应地缩短。 请记住、如果执行此操作、请确保在此 BSDL 文件上更改了所有位置的名称(多个位置)、否则会出现语法错误。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    SENTHIL