请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
尊敬的朋友:
我必须使用 UART 将3个器件连接到 CC2650、因为 CC2650只有一个可用的 UART。
是否可以在程序运行时更改 UART 引脚?
谢谢
此致、
Tomvictor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
我不确定我是否理解您的问题。 您可能能够在 BLE 论坛上获得有关堆栈的正确答案(链接如下):
对于从头开始项目、TI 提供了几个空示例(如果这是您的意思):
在 CCS 中、您可以从"View"菜单在 Resource Explorer 中访问它们。
您还可以通过以下地址在线访问 Resource Explorer:
我对 BLE 堆栈和提供的示例不了解、因此如果您需要空的 BLE 示例、我必须返回 BLE 论坛(或者可能是 TI-RTOS 论坛中的 TI 员工)
此致、
米歇尔