我使用的是 Windows 7 x64、VisionSDK 2.10和 TDA2xx 板。
到目前为止、我已经使用与 SYS/BIOS 相关的 EDMA 低级驱动程序成功测试了 EDMA 传输(它使用一个精确的信标实例)。 我使用的是 CCS、并通过 XDS 调试探针连接到电路板。
但是、我需要在不依赖 SYS/BIOS 的现有 VisionSDK 用例中测试传输。 我发现有一种使用芯片支持库的方法。 请参阅本文档: http://www.ti.com/lit/ug/spru401j/spru401j.pdf 。 但是、我在包含上述文档(第7-4章)中所述功能 API 的任何位置都找不到"CSL.h"和"CSL_EDMA.h"。 此 wiki 介绍了可以下载 C6000的 CSL 的位置: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Chip_support_library。 下载软件包后、我仍然无法在任何位置找到 API。 我对 CSL 设置过程过于困惑。 我的代码在 DSP C66x 内核上运行。
我只需要一个指导手、就可以帮助我在 VisionSDK 中正确使用 CSL 设置简单的 EDMA 传输。
感谢您的帮助。
谢谢你。