This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:FPGA 至 C6678以太网数据传输

Guru**** 2584995 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603051/tms320c6678-fpga-to-c6678-data-transfer-over-ethernet

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

您好!

我正在使用 C6678定制板、我的任务是在 C6678的所有 l 内核上并行使用 DSPLIB 函数执行 FFT。FFT 的输入数据是通过以太网从 FPGA (vertex7)传输的10kHz 的数字化正弦波。请建议使用高效算法来完成此任务。我的困惑是 因为如此 数据持续传输、那么内核将如何管理数据管理和 FFT 计算?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddiqui、

    我已将此内容转发给 DSPLib 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您接收的是定点还是浮点数据? 如果是浮点、则是单精度格式还是双精度。 基于此、我们可能会建议使用 DSPLIB 中的适当算法。 当数据以连续格式传输时、我们建议使用乒乓机制进行数据移动。

    请查看此示例、了解该基于从 ADC 接口获取的数据计算浮点 FFT 的雷达系统:
    www.tij.co.jp/.../swra564.pdf

    供您参考的一个很好的示例是、参阅此器件的 Processor SDK RTOS 中的图像处理演示、该演示通过以太网读取图像、然后将数据传递到 DSP 子系统(由用户选择内核数)
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Image_Processing_Demo

    除了 DSPLIB 中的 FFT 函数之外、您还可以查看 FFTLIB、FFTLIB 是我们软件版本的一部分、它针对该架构上的 FFT 并行多核实现进行了优化。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul,

    以下是您对我的设计提出的问题的答案、


    1) 1)我从 FPGA 接收16位有符号整数。
    2)请分享 数据来自以太网时乒乓机制的示例代码。
    3) 3)我在 Processor SDK RTOS 中参考了图像处理演示,但根据我 的理解,该示例不处理连续数据  
     
    4)我 已经提到 FFTLIB、但由于支持/文档有限、我无法使用 该 LIB 的内核。如果您能分享任何描述 FFTLIB 内核使用情况的示例 、我将不胜感激  
     
    此致
     
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍在等待回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FFLIB 项目包含在内核实现的测试项目:例如,请参阅目录路径中的双精度1维 FFT:
    fftlib_c66x_2_0_0_2\packages/ti\fftlib\src

    所有名称中包含 omp 的文件夹在 FFTLIB 中都有一个测试驱动程序项目。

    我在同事中遇到了漏洞、他可能能够响应从您的帖子的以太网部分获取数据。

    此致、
    Rahul