This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2G:音频处理示例中的 McASP 引脚配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592158/rtos-evmk2g-mcasp-pin-confirguration-in-audio-preproccessing-example

器件型号:EVMK2G
主题中讨论的其他器件:PCM1864

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试从最新 的 TI-RTOS 3.03.00.04中的"音频预处理"演示中工作、 最终通过 McASP 创建一个 TDM 输入到 DMA、并通过 SPDIF 输出。  具体而言、我正在使用实时"K2g_Bf_RT"示例、因为它似乎具有类似的硬件路由。  在示例代码中定义的物理 McASP 引脚所在的位置、解码时遇到问题。 我想使用音频扩展接头上的特定引脚。  我使用的是 CCS 7.00

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  另一个后续问题是、此示例提到使用"圆形麦克风板"(CMB)、但我在任何地方都找不到有关此板的更多信息。  我是否可以查看任何设计文件、原理图或类似内容? 我的目标是尝试将 CMB 替换为1个 TDM 输入(目前) 、并能够 运行演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    为了发布 TI 参考设计、使用圆形麦克风阵列板[使用 PCM1864和8个麦克风]使用 K2G 和 C5517进行语音识别、您正在查看的软件已添加到 SDK 中。

    我看到圆形麦克风阵列的 TI 设计已经在 TI.com 上:
    www.ti.com.cn/.../tidud37.pdf

    但设计文件和链接仍处于未激活状态。 我的理解是该设计应该在本月晚些时候在 TI.com 上提供。

    对于用于启用此演示的 McASP 引脚、圆形麦克风阵列板旨在将多通道音频子卡用于 K2G EVM 的扩展接头重复使用。 McASP1串行器和时钟引脚用于连接 CMB 上的麦克风。

    为了利用这些引脚、需要在软件中使用引脚复用来启用与 AUD2K2G 组件中演示的软件类似的功能:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_AUDK2G_AddOn

    EVM K2G 和音频子卡的设计文件位于以下位置:
    http://www.ti.com/tool/TIDEP0069#Technical 文档   

      

    此致、
    Rahul

    PS:如果您需要尽早访问 CMB 的设计文件、请联系您当地的 TI 联系人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计现可在 TI.com 上获取、网址为:
    www.ti.com/.../TIDEP-0088

    如果您在设计文件夹中提供的链接中发现任何设计文件/原理图缺失、请告知我们。

    此致、
    Rahul