This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:使用 BIST 的 SATA 合规性测试

Guru**** 2595790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591409/am5728-sata-compliance-test-using-bist

器件型号:AM5728

您好!

我的客户正在尝试使用 AM5728中的 BIST (内置自检)执行 SATA 合规性测试。
AM572x TRM 中介绍了寄存器说明、但未介绍如何使用。

是否有有关如何使用 SATA BIST 的参考代码(或信息)?

此致、
Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的帮助。

    是否有任何更新?
    如果您有任何相关信息、请告诉我。

    此致、
    Yasunori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的等待...我们的一些应用程序专家上周出差,因此您应该期待下周收到一些反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你有更新吗?
    如果您有任何信息、请告诉我。

    此致、
    Yasunori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yasunori、
    很抱歉耽误了时间...我正在检查延迟的原因...