This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP5432-EVM:5432A0GPAANRQ1

Guru**** 2567975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589576/omap5432-evm-5432a0gpaanrq1

器件型号:OMAP5432-EVM

e2e.ti.com/.../OMAP5432_5F00_ES2_5F00_v0.94.txtReference:

" https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/395688"

我正在尝试在  OMAP5432/5432A0GPAANRQ1上使用 bscan 总线 来测试与其连接的 DDR。 我有随附的 BSDL。

我有 JTAG 的基本工作部分、即:IDCODE、指令捕获、边界注册表长度& BYPASS、Integrity。

当选择 EXTEST 指令进行互连测试时、DDR 上的大多数引脚会一直处于低电平"0"。

当我尝试测试 DDR 时、将信号驱动到 DDR 总线的引脚失败... 我想这是因为 bscan 电池是自诊断的、并检查注入总线的是什么... 因此它在总线上不读取任何内容。

虽然引脚被指示为被驱动为"1"、但"0"。

与 具有更多经验的 Keysight 专家交谈时、发现需要一些私有指令来启用 DDR 总线。 这可以防止一些黑客问题。

是否需要执行任何特殊操作、要连接/切换的任何特殊命令或引脚。

工具使用的 X1149 Keysight。

EMU0/emu1以不同的组合进行测试、但仍然存在相同的故障。  (如果 emu1为"0"且 emu0为"1" 、则 bscan 总线死区)

emu0 emu1. BSDL 工作
0 0 好的
0 1 好的
1 0 不好
1 1 好的

 

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salvador、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关此主题的任何更新????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salvador、

    我对专家说过,他们过去看到过类似的东西。 他已联系设计团队以获取解决方案、并将在有答案时进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨尔瓦多、

     在执行 EXTEST 前、需要遵循一个初始化序列。  如下所示:

    将 emu[1:0]设定为 b'10
    打开电路板并关闭 PMIC
    ICEPICK 连接:IR=b'000111,DR=b'10001001
    ICEPICK 专用连接:IR = b'011111、DR = b'1
    100 TCK 周期
    JTAG 预加载 IR 和 DR (设置 已知状态)
    JTAG EXTEST:IR:B'011000,DR = 1258位 BSR

    请执行这些步骤、并告知我这是否有助于解决问题。  

    谢谢、此致、

    石尾

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    n´t 的解决方案、这种解决方案没有发挥作用。
    但是、有一个提示、在 BSDL 中、我们发现在执行 JTAG extest 之前需要发送配置。

    不像它所示的可选编程:


    ----------------------------------------
    -- JTAG proramming 初始化序列:

    ----将 emu[1:0]设置为 b'10
    --打开电路板并关闭 PMIC
    --- ICEPICK CONNECT:IR=b'000111,DR=b'10001001
    ---- ICEPICK 专用连接:IR = b'011111,DR = b'1
    ---- 100个 TCK 周期

    --以下编程是可选的:
    -------------------------------------- |
    ----配置 IOTYPE1:IR=b'101001,DR=30位
    ----配置 IOTYPE1:IR=b'101010, DR=12位
    ----配置 IOTYPE2:IR=b'101011,DR=126位
    ----配置 IOTYPE2:IR=b'101100,DR=42位
    ----配置 IOTYPE3:IR=b'101101,DR=490位
    ----配置 IOTYPE3:IR=b'101110、DR=210位
    ----配置 IOTYPE4:IR=b'101111,DR=420位
    ----配置 IOTYPE4:IR=b'110000、DR=170位
    ----配置 IOTYPE5:IR = b'110001、DR = 18位
    ----配置 IOTYPE5:IR = b'110010、DR = 6位
    ----配置 IOTYPE6:IR = b'110010、DR = 20位
    ----配置 IOTYPE6:IR = b'110011、DR = 12位
    ----配置 IOTYPE7:IR=b'110100、DR=17位
    ----配置 IOTYPE7:IR=b'110101,DR=10位
    ----配置 IOTYPE8:IR=b'110101,DR=25位
    ----配置 IOTYPE8:IR=b'110110、DR=36位
    -------------------------------------- |
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨尔瓦多、

    感谢您的确认! 我将注意将这些标记为强制序列。 您能否确认系统上的所有功能现在都正常工作?

    此致、
    石尾