This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:ARM GIC 安全扩展

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605622/tci6630k2l-arm-gic-security-extensions

器件型号:TCI6630K2L

您好!

我目前正在使用(非安全) EVMK2L 板对 ARM TrustZone 进行实验、但在尝试设置 ARM GIC 以管理安全和非安全中断时遇到了一些问题。

我相信 TCI6630K2L 包含一个 ARM GIC-400中断控制器、该控制器(根据 ARM 文档)支持 GIC 安全扩展。

尽管如此、在试验 GIC 设置时、我看不到任何 GIC 安全扩展行为。 例如、我可以在 非安全模式下读取和设置 GICD_IGROUPR0寄存器的内容、但 ARM GIC 架构规范规定、这应该是非安全模式下的 Raz/Wi。 此外、如果我从非安全模式更改 GIC 的设置、安全配置也会更改、因此似乎没有寄存器存储。

我唯一能解释这一点的是 SPRUHJ4第2.4.1节(Keystone II 架构 ARM CorePac 用户指南)中的注释、 其中说明:

"原始 ARM GIC 安全扩展支持安全中断(组0)和非安全中断(组1)、但在 AINTC 中、所有与 GIC 的事务都被视为安全事务、因此用户必须遵循安全模式程序、而不考虑 ARM A15内核模式。"

我不太确定这意味着什么? 这会解释我看到的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果您使用的是"非安全"K2器件、则来自 ARM 内核的所有与 GIC 的交互都将作为安全事务进行传输、即好像您是在 ARM 安全模式下运行(即使您处于非安全模式)。 因此、所有与 GIC 相关的程序应始终遵循安全模式程序下列出的步骤。

    如果您使用“安全”K2设备,GIC 事务模式将遵循 ARM 内核安全模式。

    Sudhanand