This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TI-RTOS 是否支持虚拟内存管理?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569143/rtos-ti-rtos-whether-support-virtual-memory-management

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在 Linux 平台上工作,现在我迁移到 RTOS ,所以我对内存 管理有疑问,那就是 RTOS 是否 支持虚拟内存管理。 如果支持或不支持、请提供一些与此平台相关的文档。我使用 MSP432板作为 RTOS 工作的参考。

此致

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    TI-RTOS 不支持虚拟内存。  内存分配和取消分配可通过其中一个 SYS/BIOS 堆管理器来完成。  有关这些内容的信息可在 CDOC: TI.SYSBIOS.堆中找到。

    此致、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    感谢您的信息、但 您能否发送 TI-RTOS 架构、以便比其他 RTOS 更好地理解。 作为 TI-RTOS 的新手、  我需要一些文档才能工作。

    我使用的电路板是 MSP432。因此 、您需要发送 一些与我的控制器相关的文档。

    此致

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    以下是 SimpleLink MCU SDK 文档概述的链接。  SimpleLink MCU SDK 用户指南 介绍了 SDK 的架构(包括驱动程序和 TI-RTOS)、 而 TI-RTOS 内核用户指南 详细介绍了该内核。

    有关 MSP432器件的文档、请参阅 产品页面。  在这里、您可以找到数据表、TRM 和 LaunchPad 文档。

    此致、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Emmanuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能为我提供任何演示 RTOS 项目的帮助吗?这将有助于理解信标、互斥、队列、创建任务、管道和信号。

    此致

    Praveen Kumar