您好!
我想实现 SPI 主从设备同时发送和接收5字节数据、
我使用以下三个步骤、但有一些问题
(DRA75x_DRA74x_SR2.0_SR1.x_NDA_TRM_VAD)
表24-301. MCSPI 全局初始化
表24-304. MCSPI 发送和接收模式初始化
表24-308. 发送和接收过程–轮询方法
,表24-308 μ H
在将数据放入 MCSPI_TXx 之前、我必须等到 spim.MCSPI_CHxSTAT [2:0]= 0x3?
(主器件和从器件执行相同的程序)
2.在表24-308中,
如果我有5个字节用于发送和接收、那么以下过程是否正确? 但我无法获得 spim.MCSPI_CHxSTAT [2:0]= 0x3
(主设备和从设备是否设置相同?)
=>在 MCSPI_TXx 中设置字节1
"等待 spim.MCSPI_CHxSTAT [2:0]= 0x3"
=>从 MCSPI_Rxx 获取字节1
=>"Wait spim.MCSPI_CHxSTAT [2:0]= 0x3"
=>设置字节2 MCSPI_TXx
=>...
PS:时钟为12MHz
谢谢。