请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 工具/软件:Linux
我正在尝试使用 Ubuntu 17.04上的 GCC 编译 tirtos。
我设置 imports.mak 中所需的所有内容:
#
#设置各种 cgtools 的位置
#
这些变量可以在此处或命令行上设置。
#
#除了
指向它们各自的位置之外、CCS_ARMCOMPILER、GCC_ARMCOMPILER 和 IAR_ARMCOMPILER 变量#也用作
"开关"、用于禁用使用这些 cgtools 进行的构建。 要使用
特定的 cgtool 禁用# build,请将 cgtool 的变量设置
为#空或删除/注释掉其定义
:# IAR_ARMCOMPILER ?=
#或
# #IAR_ARMCOMPILER ?= c:/Program Files (x86)/IAR Systems/Embedded Workbench 7.5/ARM
#
如果 cgtool 的*_ARMCOMPILER 变量被设置(非空),
则安装程序中的各种子组件#将尝试使用该 cgtool 进行构建。 这意味
着#如果设置了多个*_ARMCOMPILER cgtool 变量,则使用
每个非空*_ARMCOMPILER cgtool 生成子生成#。
#
XDC_INSTALL_DIR ?=/home/tomer/ti/xdctools_3_50_00_10_core
#CCS_ARMCOMPILER ?= c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS
gcc_armCOMPILER ?=/home/tomer/ti/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3
#IAR_ARMCOMPILER ?= c:/Program Files (x86)/IAR Systems/Embedded Workbench 7.5/ARM
ifeq ("$(shell)"、"sh.exe")
# for Windows/DOS shell
客户经理 = DEL
rmdir =-rmdir /S /Q
DEVNULL = NUL
ECHOBLANKLINE =@cmd /c echo。
else
#用于类似 Linux 的 shell
客户经理 = rm -f
rmdir = rm -rf
DEVNULL =/dev/null
ECHOBLANKLINE =回波
endif
当我尝试运行 make 时: