This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x 第二个 M4上的矢量 AUTOSAR 支持

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586754/tda3-vector-autosar-support-on-tda3x-second-m4

器件型号:TDA3

大家好、

Vector 是否已经支持 TDA3x 的 CAN 堆栈?

是否有文档显示了 TDA3x 上的 AUTOSAR 支持挂钩和实现? 在器件的两个版本上都支持它吗?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    MCAL 软件包(微控制器抽象层)包含 AUTOSAR 堆栈版本4.2.1的实现。
    您可以从 www.ti.com/.../securesoftwarehome.tsp;jsessionid=23B87B5860F45171805E1BCB2BB0E484.node5中选择版本

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我无法从提供的链接下载任何内容。 您是否有可以发送的 CDDS 链接?

    此外、这是 TI 提供的堆栈还是来自第三方? 它可以用于生产吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    CDDS 链接如下: cdds.ext.ti.com/.../TIemxNavigator.jsp

    这是 TI 提供的堆栈、可用于生产。

    我已要求 MCAL 软件所有者详细说明 MCAL 在生产中的使用。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    TI 提供 MCAL 层、该层是 AUTOSAR 堆栈的 BSW (基本软件)的一部分。 对于堆栈的其他模块/层、客户必须从第三方获取或在内部进行开发。

    TI 提供的 MCAL 模块可用于生产。 需要哪些模块以及用例是什么?

    通常、每个 MCAL 模块都符合 MISRA C 2012标准、将执行静态和动态分析(声明/分支覆盖)、其指标等。 可以评估这些报告并确定是否适合生产。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    此致、Sujtih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    感谢您的解释。 您能否评论一下哪些第三方供应商已经为 TDA3x 开发了可直接用于生产环境的 CAN 堆栈?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    到目前为止、Mentor 应该能够提供堆栈。 还有几个其他供应商正在将 TI MCAL 集成到其 AUTOSAR 堆栈中。

    此致、Sujith