This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何通过以太网连接 TCP/IP 使用三个视频输入。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589743/how-to-use-three-video-inputs-through-ethernet-connection-tcp-ip

如何通过以太网连接 TCP/IP 使用三个视频输入。使用 NullSource 时、它仅适用于单核、也可以使用 NullSource 支持多核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munesha、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否澄清一下该问题的 TI 器件、软件? 运行 RTOS 还是 Linux?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 TDA2XX 且我在 Windows 7中运行的 Vision SDK 2.12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munesha、

    我已将您的问题转交给以太网专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munesha、您好!

    我假设您希望使用 PC 发送视频流。

    对于接收视频输入、您可以使用零源链接编号 通道数设置为3。 VSDK 在 Null 源链接上具有 TCP/IP 的示例用例。 您可以参阅它@vision_sdk\examples\tda2xx\src\usecases\network_rx_TX\chains_networkRxDecDisplay.c

    • 此用例仅配置为单通道接收。 您需要进行以下修改才能接收3个通道。

    1. 在通过 NullSrcLink_CreateParams_Init()函数(从用例调用)完成的当前配置中,否 通道数设置为1 (pPrm->outQueInfo.numCh = NULL_SRC_LINK_NUM_CHANNELS 默认值)
    2. 您需要在用例中覆盖此项。 在文件 chains_networkRxDecDisplay.c 中进行以下更改

    ChainCommon_SetNetworkRxPrms (

          &pUcObj->NullSourcePrm,

          &pUcObj->DecodePrm,

          pObj->CaptureOutWidth,

          pObj->CaptureOutHeight、

          1、<-将其更改为3

          30

        );

    • 您可以使用 network_tools 中的 network_TX 工具从 PC 发送流。

    如有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prasad、

    我进行了上述更改。但我只能访问一个视频、即第一个频道、它不会播放其他两个视频、请向我提出建议。我还必须在 algplugin 和 usecase 中执行哪些其他更改才能访问三个视频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、MUNESHA、

    很抱歉耽误你的回复、上周是休假的。

    您在 PC 上使用什么命令? 您是否输入了三个视频文件?

    运行此用例后、请共享"p"(统计信息)的输出。