This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:MJPEG 编码

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606566/tms320dm8148-mjpeg-encoding

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我有以下有关 DM8148支持的 MJPEG 编码的查询。

1. 8148 MJPEG 编解码器是否会按照 JPEG 2000标准进行编码?

2.如果我们为 MJPEG 压缩提供 PAL 视频,则每个 jpeg 图像将是一个字段或帧? 由于 PAL 是隔行格式、编码器将以字段格式或帧格式对其进行编码

3.我是否可以将 PAL 视频编码为 MJPEG? 编码器是否能够对所有帧/字段进行编码

4.如果编码器支持,则在编码后 JPEG 图像将被传输到主机链接并写入文件。 ARM 是否能够写入所有帧? 是 ARM 的速度足以以 PAL 帧速率将 JPEG 编码图像写入文件

此致、

Pranay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]1. 8148 MJPEG 编解码器是否会按照 JPEG 2000标准进行编码?[/引用]否 TI MJPEG 编码器不支持 JPEG 2000标准。

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]2. 如果我们为 MJPEG 压缩提供 PAL 视频,则每个 jpeg 图像将是一个字段或帧? 由于 PAL 是隔行格式、编码器将以字段格式对其进行编码、或者不支持帧格式[/QUESC]隔 行编码。

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]3. 我是否可以将 PAL 视频编码为 MJPEG? 编码器是否能够对所有帧/字段进行编码?用户指南中列出了支持的格式。 请参阅用户指南。

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]4. 如果编码器支持、则在编码后 JPEG 图像将传输到主机链接并写入文件。 ARM 是否能够写入所有帧? 是 ARM 的速度足以以 PAL 帧速率[/quotes]1080p60的速率将 JPEG 编码图像写入文件。 有关详细信息、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranay、

    如果上次答复已回答您的问题、请关闭该主题。