This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2G02:U-boot PCIe 端点支持

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589561/linux-66ak2g02-u-boot-pcie-endpoint-support

器件型号:66AK2G02

工具/软件:Linux

我们正在查看66AK2G02的新设计。  我们将使用 u-boot 将 PCIe 接口初始化为端点、然后再将 SoC 的控制传递给 DSP。  

我们之前使用的是 DM8147、其 u-boot 支持 PCIe。  到目前为止、我们还无法在66AK2G02 u-boot 中找到 PCIe 支持。  也许我们在寻找错误的分支?  是否有人可以确认这是否存在或是否已计划?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    它未启用、但源和命令驱动程序可用。 我不确定我们是否在 u-boot 中验证了 PCIe 驱动程序。

    您能否尝试以下操作:
    在 include/configs/k2hk_evm.h 中添加相应的定义,查看 drivers/PCI/Kconfig:
    配置 DM_PCI
    配置 DM_PCI_COMPAT
    配置 PCI_sandbox

    然后,要启用 u-boot 命令,可以检查 cmd/pci.c 如果在 k2hk_evm.h 中设置了 CONFIG_DM_PCI、则会启用命令

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们已经查看过、但似乎无法在66AK2G0x u-boot 中找到 PCIe 代码。  您能将我们指向源树的位置吗?

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    查找以下目录:  
     /drivers/pci

    这应该在最新的 SDK 中提供:  
         

    此致、  

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们已经从最新 SDK 中查看了 u-boot 源码、但找不到目录/drivers/PCI。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    您是否从上面的链接下载 ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin 并安装源? 可能二进制文件无法完全安装 SDK 源代码。
    我刚刚完成了上述操作、目录驱动程序/PCI 存在。

    无论如何、如果需要、我会请 SW 团队详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephen、

    我希望这篇文章不会进一步混淆您、而是澄清您的问题。 不支持 u-boot 中的 PCIe、并将其视为新功能请求。

    就 K2G Linux 内核而言、PCIe EP 模式尚不支持、仅支持 RC 模式。 EP 模式支持目标为2H17。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    不、我了解情况:

    U-boot:不支持 PCIe

    Linux:仅支持 PCIe RC

    问题是、TI 能否向 u-boot 添加 u-boot EP 支持?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    如果 DSP 正在使用 它、DSP 在系统启动期间初始化 PCIe EP 是否太晚?

    我将提交审核申请。 过去 、针对不同平台的2个类似请求被拒绝、而不是 EP 模式。 让我们看看这次它是否通过了不同的应用和平台的批准。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    我假设 ARM 在您的情况下运行 Linux、并希望 u-boot 先初始化 PCIe、对吧? 您能否提供有关 PCIe EP 所用应用的更多信息 ?

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我们的应用是 PCIe 声卡。

    我们使用 K2G 的 DSP 端进行音频处理、并将音频样本传输到 Windows/Linux PC 上运行的驱动程序/从驱动程序传输音频样本。

    ARM 端用于初始化 PCIe 总线并从 PC 驱动程序加载 DSP 固件。  完成后、它将控制权交给 DSP、基本上进入睡眠状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记说 ARM 只运行修改的 u-boot。 未使用 Linux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 市场营销和开发团队将审查该信息。 我将以任何方式公布他们的决定。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephen、

    当我对您的应用进行深入思考时、我发现您实际上不需要 Linux u-boot 即可完成任务。 您可以使用适用于 ARM 的 TI RTOS 来获得启动代码、该 RTOS 可针对您的用途配置 PCIe EP 模式。 我们在 RTOS PDK 封装中具有现有的 PCIe EP 模式配置。 您可以将其移植到启动代码。 当前 RTOS 在系统上电时自动运行 ARM 诊断。 PCIe 配置应能够连接到启动。 您认为这会起作用吗?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说我们在 RTOS PDK 中有 PCIe EP 模式示例代码、您可以从中移植它。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是其他任何具有相同问题的人的链接。 我们将了解如何将其移植到 u-boot

    <gitorious.ti.com/.../pcie_sample.c>
    <gitorious.ti.com/.../pcie_soc.c>