This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTCIEVMK2LX:使用 TCI6630K2L EVM、DEV-ADC34J22和 KY-FMC2HSMC 的组合获取 ADC 数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DEV-ADC34J22, RFSDK, ADC32RF80, ADC34J22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586453/xtcievmk2lx-get-adc-data-using-a-combination-of-tci6630k2l-evm-dev-adc34j22-and-ky-fmc2hsmc

器件型号:XTCIEVMK2LX

大家好、

我是 TI 产品开发的新手。 坦率地说、我对嵌入式开发完全陌生。 )

我想知道我是否可以通过 TCI6630K2L EVM (XTCIEVMK2LX)、 DEV-ADC34J22KY-FMC2HSMC 的组合获得 ADC 数据。 实际上我已经买了所有东西。

物理连接不会有问题、但我不知道如何将它们用于数据采集。 我甚至不知道这是不是可能的、所以我需要先知道这一点。 )

我知道、TCI6630K2L 和 DEV-ADC34J22都支持 JESD204B 接口、我想使用该接口来获取 ADC 数据。

请告诉我是否可能、如果可能、我可以从哪里开始? 我找到了 RFSDK 并今天下载了它、并阅读了安装指南、其中介绍了 SDK 仅通过特定硬件进行验证(如果我很懂的话)、因此我不确定是否可以使用 SDK。

英语不是我的母语,所以请理解我的英语不好,我很抱歉,我的问题可能不清楚,因为我是嵌入世界的新手。 )

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉 RFSDK、因此我要将其转发给相应的团队。 他们的反馈应直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Yordan! 我很乐意等待回答。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RFSDK 有多个相邻的市场设计、其中包含一个设计指南、其中介绍了可以执行的操作以及用于 RFSDK 的软件。

    TCI6630K2L/66AK2L06中的数字前端 DFE 是一款数字音频广播。  在数据采集概念中、数据可以传输、滤波、插值、混合到 IF 频率并传输到 DAC (38J84)、此外、还会接收来自相邻市场设计#4中 ADC 或接收器(ADC32RF80)的数据、这些数据可以从 IF 频率混合到0IF、进行滤波和抽取。

    对讲机具有流速和信道(Axc)速率。  IQN 数据传输、FFTC 处理、存储器存储和 DSP 使用的其余部分基于通道。

    我会申请设计4 RFSDK 软件包。  66AK2L06 EVM 和 ADC EVM 之间安装了一个新的适配器卡、该卡提供时钟源、并分离通道以允许 DAC 和 ADC 共享一个66AK2L06 JESD 连接器。  您还需要为标准设计4实验申请/购买该器件。

    您需要联系当地的 TI HSP ADC 和 DAC 现场应用工程师。  要使用设计包、您需要一个 ADC EVM 的双通道并行 IQ 编程示例、  

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joe。

    感谢您的回答。

    然而,不幸的是,由于我对这一领域缺乏了解,我无法完全理解。

    最初的目的是通过 ADC 获取模拟数据、并使用 DSP 对数据进行一些处理以进行研究。

    到目前为止、我(实际上我和我的团队)已经使用 FPGA 完成了这项工作、但现在我们需要使用 DSP、所以搜索了合适的 DSP 板并找到了 XTCIEVMK2LX、这似乎符合我们的目的(高速数据采集和处理)。

    然后、我们需要一种通过最快接口(我们知道有 JESD204B)获取模拟数据的方法、找到了 ADC 板(DEV-ADC34J22)、但它无法直接连接到 DSP 板、因此我们搜索并找到了适配器卡(KY-FMC2HSMC)。 我们只关心我们是否可以使用此硬件配置获取模拟数据以及如何对其进行编程(使用 CCS 等 IDE)。 起初、我们认为必须有一种方便的方法、例如 API、我们认为它包含在 XTCIEVMK2LX 捆绑包中包含的 SDK (MCSDK 或 Processor SDK、最近)中、但我们找不到它。 再次搜索并找到 RFSDK。

    我要再次告诉大家、我们对此是一个全新的发现、我们需要更实用、更详细的信息来了解如何实现我们的目标。

    我对这种不言不改的非专家的话表示歉意。 )

    再次感谢您关注我的问题、我希望您或另一位专家为我的问题提供任何小提示。

    许云金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我想我的最后一个问题太糟糕了、无法回答。 让我改变这个问题。

    我现在有 XTCIEVMK2LX。 我想通过 JESD204B 等高速接口使用 ADC 获取模拟数据、并使用 XTCIEVMK2LX 对其进行分析。

    我需要什么? 需要哪种 ADC 板? 如何将 ADC 板连接到 XTCIEVMK2LX? 我应该参考哪份文档? 您可以为我选择一个特定项目。 ;)

    我仍在努力处理上述硬件配置、现在我认为无法使用硬件配置进行配置。

    如果有任何小提示、我们将不胜感激。 请帮帮我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    硬件连接非常具体。
    并非所有 TI JESD ADC 板都直接连接到66AK2L06 EVM 上的 FMC CN16。
    ADC32RF80系列直接连接到66AK2L06 EVM。

    下面是设计4链接、其中讨论了 ADC32RF80与66AK2L06的连接、 www.ti.com/.../tidep0081

    您可以在 TI 网站上申请这些产品。
    如果您使用 MCSDK 3147 (旧版本)和 RFSDK、则应将 Linux 和 MCSDK-forRFSDK 和 RFSDK 闪存到 EVM 上、如下所示
    MCSDK 安装和 RFSDK 安装指南。

    您最初可以为设计4 JESD 环回配置 RFSDK、在这种情况下、您可以将 ADC 接收器作为 Tx 环回信号运行。

    一旦您获得硬件(ADC32RF80) EVM、您需要为其提供射频时钟和信号、然后您只能为具有66ak2l06的 ADC 运行 design4示例。

    作为单独的讨论、如果您在 FPGA 侧实验中捕获了数据、则可以通过以太网或 PCIe 将数据传输到
    DSP 卡。 一些客户将快照捕获到 RAM 中、然后将输出转发到 DSP 进行处理。

    此致、
    乔·金塔尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe。

    感谢您回答我的许多问题。 ;)

    遗憾  的是、66AK2L06 EVM 的参考设计中包含的 ADC EVM 价格不是很合理、并且规格比我们需要的要高、因此我们决定尝试 ADC34J22 EVM、正如我在上一个问题中对兼容性提出的问题一样。

    我们将自行检查兼容性并请求购买。 我希望它能很好地工作。 )

    非常感谢!