This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:用于 TMDSLCDK6748的 SDK 何时可用于 CCSv7?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, TMDSEMU110-U, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600902/ccs-tmdslcdk6748-when-will-the-sdk-for-the-tmdslcdk6748-be-available-for-ccsv7

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UOMAPL138OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  CCSv7何时会提供用于 TMDSLCDK6748的 SDK? 我有 LCDK 和 XDS110调试探针、但在 Resource Explorer 下看不到对 LCDK 的任何支持。 我想运行音频直通、然后添加滤波器。

TI 员工在 TI E2E 论坛上发表了多篇文章、指出 SDK 计划于2017年第二季度发布。

谢谢、

AV

[TMDSLCDK6748、CCS v7.1、 TMDSEMU110-U、Windows 10]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    处理器 SDK 每季度发布一次、因此未来版本中应提供它... 我已联系工厂团队进行确认。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    请允许我澄清我的请求。 我在 Windows 10 Pro PC 上安装了 TMDSLCDK6748板、TMDSEMU110-U 调试探针和 CCS v7.1.0.00016。 为了在 LCDK 上运行 Hello World 以外的更多示例、我需要安装哪些其他应用程序? 如前所述、我想运行一些音频示例。 Q2的末尾是6月30日、那么、我们何时可以在 CCS v7中看到针对 LCDK 的 TI-RTOS 支持呢?

    同时、我应该立即使用哪些软件工具来使用 LCDK 进行开发? 哪些版本的 CCS、TI-RTOS、SYS/BIOS、MCSDK、XDC、 StarterWare 等...?

    此致、
    AV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艺术、

    我们目前正在跟踪本月末发布的 Processor SDK RTOS 4.0、其中将包括对 C6748 /OMAPL138器件的支持。 该版本将被称为适用于超集器件 OMAPL138的 Processor SDK RTOS。 C6748是此器件系列的唯一 DSP 器件型号。

    我们将提供一个 McASP LLD 示例、该示例将音频回路作为 McASP 低级驱动程序的一部分、该 SDK 将包含您正在寻找的 CCSv7支持。 同时、TI.com 上的 MCSDK1.1版本支持可用于开发的 McASP 驱动程序和音频回送、但旧版本的 TI RTOS 和 CCS 支持这一点。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考、OMAPL138已发布处理器 SDK RTOS。 它列在 OMAP-L138产品文件夹的工具与软件下。

    此致、
    RandyP