This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM5728:Linux SDK 构建错误

Guru**** 2586855 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602500/compiler-am5728-linux-sdk-build-error

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

按照以下链接 Processor_sdk_building_the _SDK 中给出的构建步骤 来构建 SDK。

最后一步、  

MACHINE=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image 

耗时且占用大量内存。 对于每个故障,内存 不 会被重复使用,而是会减少当前内存空间。

3次故障后、它从216 GB 减少到78 GB。
我遇到以下错误、  
错误:QA 问题:devmem2:LIC_FILES CHKSUM 与文件不匹配://devmem2.c;endline=28;MD5=dd68f2b0a5184b3db3dc25c99e0bd0370dcddevmem2
:新的 MD5校验和为14e81946e08432c5532b2640cd 

我不熟悉 TI。 请帮帮我。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukesh、

    您可能在 devmem2.c 文件的前28行中有一些更改。 要退出此情况、请将旧校验和替换为中的新校验和 /sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/devmem2/devmem2.bb 文件。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    如上所述、通过修改 devmem2.bb 文件可以修复上述错误、谢谢。

    但在进一步构建时、我将面临误差以下的问题、

    调试:执行 python 函数 DO _QA_configure

    错误:QA 问题:TI-ccsv6-native:lic_files_chKSUM 指向一个无效文件:/Logitech 备份/PP/tisdk/build/Arago-tmp-external_linaro-toolchain/work /x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/sv6/doc/unic/docs EULA.doc [EULA 校验和]

    错误:找到致命 QA 错误、任务失败。

    调试:Python 函数完成了 O_QA_configure

    错误:功能失败:DO _QA_configure

    我尝试在整个编译目录中找到"EULL.doc"、但 未找到它。

    我甚至尝试了谷歌解决方案、发现以下链接(类似问题)、但没有使用。

    https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1020/t/533748

    https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1020/p/592686/2179602

    注意:我下载了 CCS6.1.3.00034_linux.tar.gz 并按照 以下链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK 执行了构建步骤

    1) CP $HOME /下载/CCS6.1.3.00034_linux.tar.gz 下载/

    2)$轻触下载/CCS6.1.3.00034_linux.tar.gz.doe.

    如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EULA.doc 从 com.ti.ccstudio.doc.linux_root.gtk.linux.x86_64.3.20160419中提取。 您必须检查/Logitech backup/PP/tisdk/build/Arago-tmp-external/linaro-toolchain/work /x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/ccsv6/install_logs/ccs_setup_6.1.3.00034_install.log 以了解安装失败的原因。
    我建议您在清理 ssstate machine=am57xx-evm bitbake ti-ccsv6-native -c cleanstate 后重试编译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、
    在清理状态后尝试重新编译、但仍面临相同的错误、

    完成了所述的安装日志,遇到如下错误(目标不可写),

    2017年6月15日08:08:25 (GMT)- InstallBins - CCS_INFO:错误消息:复制文件时出错 /tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/ccsv6/eclipse/ccs.properties 更改为 /tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/ccsv6/eclipse/plugins/com.ti.ccstudio.base_6.2.0.01631/properties
    :目标不可写
    中止
    子进程异常退出
    2017年6月15
    
    日08:08:25 (GMT)-处理器其他功能- CCS_INFO:已完成二进制安装 ti_dspack_ibsetup.linux-x32_6.2.0.1631.bin 2017年6月15日08:08:25 (GMT)-处理器其他功能-新状态:安装失败2017年6月15日08:25 (GMT)- checkStatus - CCS_ERROR:无法正确安装 com.ti.ccstudio.debugserver.linux。
    请使用下一个对话框将这些日志提交给 TI 进行分析。
    您还可以访问 TI E2E CCS 支持论坛以获取其他帮助。
    
    安装日志位于: /tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/ccsv6/install_logs.
    2017年6月15日08:08:25 (GMT)-校验状态-文件不存在/tmp/ccs_361e0bc3-190d-44b9-7126-cc0b37c08480/eclipse/ws/.metadata/.log
    2017年6月15日08:08:25 (GMT)-校验状态-保存 /tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/ti-ccsv6-native/6.1.3.00034-r0/ccsv6/install_logs
    2017年6月15日08:08:25 (GMT)-校验状态- CCS_ERROR:Code Composer Studio v6安装失败。 


    我是否需要在超级用户中运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查目标不可写的原因、您可能会内存不足或其他问题。 最近我遇到连接到 mir 失败:连接到服务器套接字失败:没有这样的文件或目录
    无法初始化服务器:无法连接:连接被拒绝
    Eclipse:无法打开显示:Ubuntu 16.04上出现错误、但在最新更新后、现在 ti-ccsv6-native 版本正常。