This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:将 BeagleBone Black 与板载 eMMC 闪存和 Element 14无线 Cape 配合使用

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601066/linux-beaglebk-using-beaglebone-black-with-on-board-emmc-flash-and-element-14-wirelss-cape

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!
我必须将 BeagleBone Black 器件与 Element14无线 Cape (BBONE-gateway-Cape)配合使用、以进行 WiFi 应用开发。

我将使用 TI 提供的 SDK、Linux 内核和过程来运行器件。

TI Linux 内核和 SDK -
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
WiLink 安装过程-
processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide
processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts
processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Platform_Integration_Guide
processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_WiFi_Build_Process

WiLink 驱动程序-
www.ti.com/.../wilink8-wifi-nlcp

在'BeagleBone black'板上、eMMC 闪存和 WiFi Cape 通过同一 MMC 总线(MMC1)进行连接。

我的查询是
是否可以在上电时从 eMMC 闪存引导器件、并在运行时通过相同的 MMC 总线引导后使用 WiFi Cape? 如果是、需要进行哪些更改(引脚配置等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我在最新的 SDK 中看到的、TISDK 不支持无线 Cape。 因此、我可以建议查看社区 Linux 版本并在 TISDK DTS 文件中应用相同的设置。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的重播、
    在 TI 的以下站点中、详细介绍了如何将 Beagle Bone Black 与 wilink1837MOD 配合使用。 请告诉我它是否起作用?

    我将使用 Beagle Bone Black 和无线 cape by Element 14 (www.element14.com/.../wireless-connectivity-cape-for-beaglebone-black)

    processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide
    www.ti.com/.../wilink8-wifi-nlcp
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Platform_Integration_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 WiFi、您不能使用板载 eMMC。 还有其他板在 mmc2上使用 WiLink。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能建议使用哪种电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 了解 BeagleBone Black Wireless 和 Seeed Studio BeagleBone Green Wireless。 这两个问题都已经想到了。 我认为 BBGW 在 mmc2上具有 WiLink (我有一段时间没有看过它)。

    Steve K.