This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:FFmpeg 配置

Guru**** 2586075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606522/linux-am4379-ffmpeg-configuration

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

您好论坛、

我一直在尝试在 AM437X-gp-EVM 上安装 ffmpeg。

到目前为止、我已通过发出以下命令生成了.ipk 文件

MACHINE=AM437X-EVM bitbake ffmpeg

当我对 IPK 进行 ssh 并尝试在目标上安装时、我收到以下错误。

root@AM437X-EVM:/bin# opkg install ffmpeg_3.0-r0.arago0_armv7ahf-none.ipk
在 root 上安装 ffmpeg (3.0-r0.arago0)。
收集的错误:
* satise_dependencies_for:无法满足 ffmpeg 的以下依赖项:
* libpostproc54 (>= 3.0)* libavdevice57 (>= 3.0)* libavformat57 (>= 3.0)* libswscale4 (>= 3.0)* libavfilter6 (>=
3.0)*
opkg_install:无法安装软件包 ffmpeg。
root@AM437X-EVM:/bin# 

我们将会感谢您提出的任何建议。

-Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您检查这些内容
    libpostproc54.
    libavdevice5
     ETC 是 ffmpeg 需要的版本。
    我还建议您通过互联网搜索有关 ffmpeg 依赖项的信息。


    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、
    我可以确认以下包也与 ffmpeg IPK 位于同一目录中

    libpostproc54_3.0-r0.arago0_armv7ahf-none.ipk
    libavdevice57_3.0-r0.arago0_armv7ahf-none.ipk
    libavformat57_3.0-r0.arago0_armv7ahf-none.ipk
    libswscale4_3.0-r0.arago0_armv7ahf-none.ipk
    libavfilter6_3.0-r0.arago0_armv7ahf-none.ipk

    您可以看到、所有这些软件包都是3.0版、错误提示它应该是>=3.0、因此理论上它应该起作用。

    我还只检查了解决方案、但没有成功。

    此致
    -Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须安装它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    我遇到另一个问题、我无法执行 ffplay 命令、但未找到命令
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ffplay 使用 X11上运行的 libsdl、因此它不会被编译并包含在编译中。