This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:SRIO 响应超时

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591728/ccs-tms320c6678-srio-response-timeout

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我将 C6678 (TMDXEVM6678L v2.0)连接到 FPGA (Virtex6 ipcore 串行 RapidIO Gen2 v1.7)。

我正在尝试运行一个简单的读写测试:

1. C6678将数据写入 FPGA (NWRITE 或 NWRITE_R)

2. C6678回读数据(nread)

3.检查数据

结果:

写入操作:

FPGA:如果 FTYPE = NWRITE_R FPGA 发送响应、则成功接收数据并将其存储在存储器中

C6678:如果 FTYPE = NWRITE_R 完成代码= 1 (超时)

2.读取操作

FPGA:已成功接收到读取请求、FPGA 从存储器读取数据并发送数据响应

C6678:完成代码= 1 (超时)、未接收到数据

发送响应后、FPGA 接收到 PA 符号(接受数据包)

为什么 c6678不接受 FPGA 的响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuriy

    论坛中有许多主题讨论了有关 C6678和 FPGA 的 SRIO、例如 :e2e.ti.com/.../399863
    您使用的是哪个代码库?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、感谢您的回复。

    我使用基于"loopbackDioIsr"示例的代码。

    int32_t SrioDevice_init (void)
    {
    CSL_SrioHandle hSrio;
    int32_t i、j;
    SRIO_PE_特征特征;
    SRIO_OP_CAR opCar;
    Qms_QueueHnd queueHnd;
    Qms_QueuequeueInfo;
    BoolsameGarbageQ;
    uint8_t 等位;
    uint32_t garbageQueue[]={垃圾_LEN_queue、垃圾_tout_queue、
    垃圾_重试_队列、垃圾_传输_ERR_queue、
    垃圾_PROG_queue、垃圾_SSIZE_queue};
    
    uint32_t srioIdMask =(srioDeviceConfig.isDeviceId16b? 0xFFFF:0xFF);
    uint32_t srioPrimaryId = srioDeviceConfig.ID1;
    uint32_t srioSecondaryId = srioDeviceConfig.ID2;
    
    
    //重置 SRIO */
    #ifndef simoner_support
    /*禁用 SRIO 复位隔离*/
    IF (CSL_PSC_isModuleResetIsolationEnabled (CSL_PSC_LPSC_SRIO))
    CSL_PSC_disableModuleResetIsolation (CSL_PSC_LPSC_SRIO);
    
    /*重置 SRIO 模块并等待重置完成*/
    CSL_PSC_setModuleLocalReset (CSL_PSC_LPSC_SRIO、PSC_MDLRST_Asserted);
    CSL_PSC_setModuleNextState (CSL_PSC_LPSC_SRIO、PSC_MODSTATE_ENABLE);
    System_printf ("调试:等待模块复位...\n");
    system_flush();
    while (!CSL_PSC_isModuleResetDone (CSL_PSC_LPSC_SRIO));
    System_printf ("调试:等待模块本地复位...\n");
    system_flush();
    while (!CSL_PSC_isModuleLocalResetDone (CSL_PSC_LPSC_SRIO));
    #endif
    
    
    
    /*获取 CSL SRIO 句柄。 *
    hSrio = CSL_SRIO_Open (0);
    if (hSrio ==空)
    返回-1;
    
    /*启用数据包接收*/
    hSrio->Rio_PCR =(hSrio->Rio_PCR & 0x7)| CSL_SRIO_Rio_PCR_RESTORE_MASK;
    
    /*禁用 SRIO 全局块*/
    CSL_SRIO_GlobalDisable (hSrio);
    
    /*禁用每个单独的 SRIO 块。 //
    for (i = 0;i <= 9;i++)
    CSL_SRIO_DisableBlock (hSrio、i);
    
    /*将引导完成设置为0;我们没有完成初始化。 //
    CSL_SRIO_SetBootComplete (hSrio、0);
    
    CSL_SRIO_SetLSUShadowRegs (hSrio、0x19、0x19);
    
    /*现在也启用 SRIO 块和所有单独的块。 *
    CSL_SRIO_GlobalEnable (hSrio);
    for (i = 0;i <= 9;i++)
    CSL_SRIO_EnableBlock (hSrio、I);
    
    if (srioDeviceConfig.isLoopbackMode){
    /*将 SRIO 端口配置为在环回模式下运行。 //
    CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、0);
    CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、1);
    CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、 2);
    CSL_SRIO_SetLoopbackMode (hSrio、3);
    }否则{
    /*将 SRIO 端口配置为在正常模式下运行。 *
    CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、0);
    CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、1);
    CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、2);
    CSL_SRIO_SetNormalMode (hSrio、3);
    }
    
    /*启用响应数据包的自动优先级提升。 */
    CSL_SRIO_EnableAutomaticPriorityPromotion (hSrio);
    
    //将 SRIO 预分频器选择设置为在44.7到89.5范围内运行*/
    CSL_SRIO_SetPrescalarSelect (hSrio、0);
    
    /*解锁引导配置 Kicker */
    CSL_BootCfgUnlockKicker ();
    
    if (setEnableSrioPllRxTx (hSrio、srioDeviceConfig.refclock、srioDeviceConfig.laneRate、srioDeviceConfig.isLoopbackMode)< 0)
    返回-1;
    
    #ifndef simeler_support
    /*循环、直至 SERDES PLL 未锁定。 *
    while (1)
    {
    uint32_t status;
    
    /*获取 SRIO SERDES 状态*/
    CSL_BootCfgGetSRIOSERDESStatus (status);
    IF (STATUS & 0x1)
    中断;
    }
    #endif
    
    /*清除 LSU 挂起中断。 *
    CSL_SRIO_ClearLSUPendingInterrupt (hSrio、0xFFFFFFFF、0xFFFFFFFF);
    
    /*设置设备信息*/
    CSL_SRIO_SetDeviceInfo (hSrio、srioPrimaryId、device_fender_ID、device_revision);
    
    /*设置装配体信息*/
    CSL_SRIO_SetAssemblyInfo (hSrio、device_Assembly_ID、device_Assembly_vender_ID、
    DEVICE_Assembly_revision、DEVICE_Assembly_info);
    
    /* TODO:配置处理元素功能
    * SRIO RL 文件缺少重新发送抑制支持(Bit6)字段定义*/
    PEFeatures.isBridge = 0;
    PEFeatures.isEndpoint = 0;
    peFeatures.isProcessor = 1;
    PEFeatures.isSwitch = 0;
    peFeatures.isMultiport = 0;
    peFeatures.isFlowArbiterationSupported = 0;
    peFeatures.isMulticastSupported = 0;
    peFeatures.isExtendedRouteConfigSupported = 0;
    peFeatures.isStandardRouteConfigSupported = 1;
    peFeatures.isFlowControlSupported = 1;
    peFeatures.isCRF 支持 = 0;
    peFeatures.isCTLSSupported = 1;
    peFeatures.isExtendedFeaturePtrValid = 1;
    peFeatures.numAddressBitSupported = 1;
    CSL_SRIO_SetProcessingElementFeatures (hSrio、&peFeatures);
    
    /*配置源代码操作 CAR */
    memset ((void *)&opCar、0、sizeof (opCar));
    opCar.portWriteOperationSupport = 1;
    opCar.atomicClearSupport = 1;
    opCar.atomicSetSupport = 1;
    opCar.atomicDecSupport = 1;
    opCar.atomicIncSupport = 1;
    opCar.atomicTestSwapSupport = 1;
    OPCar.DoorbellSupport = 1;
    opCar.dataMessageSupport = 1;
    opCar.writeResponse 支持 = 1;
    opCar.streamWriteSupport = 1;
    opCar.writeSupport = 1;
    opCar.readSupport = 1;
    opCar.dataStreamingSupport = 1;
    CSL_SRIO_SetSourceOperationCAR (hSrio、&opCar);
    
    /*配置目标操作 CAR */
    memset ((void *)&opCar、0、sizeof (opCar));
    opCar.portWriteOperationSupport = 1;
    OPCar.DoorbellSupport = 1;
    opCar.dataMessageSupport = 1;
    opCar.writeResponse 支持 = 1;
    opCar.streamWriteSupport = 1;
    opCar.writeSupport = 1;
    opCar.readSupport = 1;
    CSL_SRIO_SetDestOperationCAR (hSrio、&opCar);
    
    /*设置 SRIO 器件的16位和8位标识符。 *
    CSL_SRIO_SetDeviceIDCSR (hSrio、DEVICE_ID1_8位、DEVICE_ID1_16BIT);
    
    /*为维护请求启用 TLM 基本路由信息并确保这样做
    *所有端口都可以使用 BRR。 *
    CSL_SRIO_SetLMPortBaseRoutingInfo (hSrio、0、1、1、1、1、 0);
    
    if (srioDeviceConfig.isLoopbackMode)
    CSL_SRIO_SetLMPortBaseRoutingInfo (hSrio、0、2、1、1、 0);
    
    /*配置基本路由寄存器以确保所有数据包与匹配
    *设备标识符和辅助设备 ID 被允许。 *
    CSL_SRIO_SetLMPortBaseRoutingPatternMatch (hSrio、0、1、srioPrimaryId、srioIdMask);
    if (srioDeviceConfig.isLoopbackMode)
    CSL_SRIO_SetLMPortBaseRoutingPatternMatch (hSrio、0、2、srioSecondaryId、srioIdMask);
    
    //我们需要在 QMSS 中打开垃圾收集队列。 这样做是为了确保这一点
    *这些队列不是由另一个系统实体打开的。 *
    对于(I = 0;I < 6;I++)
    {
    /*打开车库队列*/
    queueHnd = Qmss_queueOpen (Qms_QueueType_General_Purpe_queue、garbageQueue[i]、isAllocated);
    如果(队列 Hnd < 0)
    返回-1;
    
    /*确保队列尚未打开;我们不会让其他人共享队列
    系统中的*实体。 *
    如果(等距> 1){
    
    sameGarbageQ = false;
    queueInfo = Qms_getQueueNumber (queueHnd);
    
    对于(j = 0;j < I;j++){
    if (queueInfo.qNum =garbageQueue[j])
    sameGarbageQ = true;
    }
    if (!sameGarbageQ)
    返回-1;
    }
    
    
    }
    
    /*设置发送垃圾收集信息。 *
    CSL_SRIO_SetTxGarbageCollectionInfo (hSrio、垃圾桶 LEN_queue、垃圾_tout_queue、
    垃圾_重试_队列、垃圾_传输_ERR_queue、
    垃圾_PROG_queue、垃圾_SSIZE_queue);
    
    /*设置主机设备标识符。 *
    CSL_SRIO_SetHostDeviceID (hSrio、srioPrimaryId);
    
    /*配置组件标签 CSR */
    CSL_SRIO_SetCompTagCSR (hSrio、0x00000000);
    
    SRIO_PLM_Vmin_Exponent vminExponentConfig;
    
    /*为所有端口配置 PLM。 对于
    (i = 0;i < 4;i++)
    {
    /*设置 PLM 端口静音计时器。 *
    CSL_SRIO_SetPLMPortSilenceTimer (hSrio、I、0x2);
    
    /* TODO:我们需要确保端口0配置为同时支持这两个端口
    * 2x 和4x 模式。 端口宽度字段为只读。 那么、在这里、我们简单地说
    *确保已启用输入和输出端口。 *
    CSL_SRIO_EnableInputPort (hSrio、I);
    CSL_SRIO_EnableOutputPort (hSrio、I);
    
    /*设置 PLM 端口发现计时器。 *
    CSL_SRIO_SetPLMPortDiscoveryTimer (hSrio、I、0x2);
    
    /*重置端口写入接收捕获。 *
    CSL_SRIO_SetPortWriteRecectionCapture (hSrio、I、0x0);
    
    /* Vmin 补丁*/
    CSL_SRIO_GetPLMPortVMinExponentConfig (hSrio、i、&vminExponentConfig);
    vminExponentConfig.vminExp=15;
    CSL_SRIO_SetPLMPortVMinExponConfig (hSrio、i、&vminExponentConfig);
    
    
    }
    
    /*设置端口链接超时 CSR */
    CSL_SRIO_SetPortLinkTimeoutCSR (hSrio、0xFF0FFF);
    CSL_SRIO_SetPortResponseTimeoutCSR (hSrio、0xFF0FFF);
    
    /*设置端口常规 CSR:仅作为主设备启用执行*/
    CSL_SRIO_SetPortGeneralCSR (hSrio、0、1、0);
    
    /*清除粘滞寄存器位。 *
    CSL_SRIO_SetLMResetControl (hSrio、1);
    
    对于维护端口写入操作,/*将设备 ID 设置为0
    *向系统主机报告错误。 *
    CSL_SRIO_SetPortWriteDeviceId (hSrio、0x0、0x0、0x0);
    
    //设置数据流 MTU */
    CSL_SRIO_SetDataStreamingMTU (hSrio、64);
    
    /*为端口配置路径模式。 *
    if (setSrioLanes (hSrio、srioDeviceConfig.laneMode)< 0)
    返回-1;
    
    /*设置 LLM 端口 IP 预分频器。 *
    //CSL_SRIO_SetLMPortIPPrescalar (hSrio、0x21);
    CSL_SRIO_SetLMPortIPPrescalar (hSrio、0x1F);
    
    //? (
    i = 0;i < 4;i++)
    {
    CSL_SRIO_SetPBMPortIngresPriorityWatermark (hSrio、i、0、0x24、0x24);
    CSL_SRIO_SetPBMPortIngresPriorityWatermark (hSrio、I、1、0x1B、0x1B);
    CSL_SRIO_SetPBMPortIngresPriorityWatermark (hSrio、I、2、0x12、0x12);
    CSL_SRIO_SetPBMPortIngresPriorityWatermark (hSrio、i、3、0x9、0x9);
    }
    
    对于(i = 0;i < 24;i++)
    CSL_SRIO_DisableInterruptPacing (hSrio、i);
    
    对于(i = 0; I < 16;I++)
    CSL_SRIO_SetTxQueueTPZInfo (hSrio、I、0、0);
    
    CSL_SRIO_SetDoorbellRoute (hSrio、1);
    
    for (i = 0;i < 16;i++)
    {
    CSL_SRIO_RouteDoorbellInterrupts (hSrio、 0、I、0);
    CSL_SRIO_RouteDoorbellInterrupts (hSrio、1、 I、1);
    CSL_SRIO_RouteDoorbellInterrupts (hSrio、2、I、 2);
    CSL_SRIO_RouteDoorbellInterrupts (hSrio、3、I、3);
    }
    
    /*启用外设。 *
    CSL_SRIO_EnablePeripheral (hSrio);
    
    /*配置已完成。 *
    CSL_SRIO_SetBootComplete (hSrio、1);
    
    #ifndef simpler_support
    /*此代码检查端口是否正常工作。 不支持该功能
    *。 *
    if (waitAllSrioPortsOperational (hSrio、srioDeviceConfig.laneMode)< 0)
    返回-1;
    #endif
    
    if (displaySrioLanesStatus (hSrio)< 0)
    返回-1;
    
    
    /*初始化已完成。 *
    返回0;
    } 

    驱动程序配置

    int32 _configDrvSrioDrv (SRIO_DrvConfig* config)
    {
    uint32 coreNum = platformGetCoreNum();
    uint8 isAllocated;
    
    //初始化 SRIO 驱动程序配置。 //
    memset (((void *) config、0、sizeof (SRIO_DrvConfig));
    
    //初始化 OSAL */
    if (OSAL_dataBufferInitMemory (SRIO_MAX_MTU)< 0)
    {
    System_printf ("错误:无法初始化 OSAL。 \n");
    返回-1;
    }/*********
    
    
    *将使用以下属性创建 SRIO 驱动程序实例:
    *-驱动程序管理
    *-中断支持(将 Rx 完成队列传递为 NULL
    //*
    
    设置 SRIO 驱动程序管理的配置。 */
    config->bAppManagedConfig = false;
    
    //驱动程序管理:接收配置*/
    config->U.drvManagedCfg.bIsRxCfgValid = 1;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.rxMemRegion = Qmss_MemRegion_memory_REGION0;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.numRxBuffers = 4;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.rxMTU = SRIO_MAX_MTU;
    
    /*累加器配置。 //
    {
    int32_t coreToQueueSelector [4];
    
    //这是将内核映射到特定接收队列的表。 //
    coreToQueueSelector [0]= 704;
    coreToQueueSelector [1]= 705;
    coreToQueueSelector [2]= 706;
    coreToQueueSelector [3]= 707;
    
    //由于我们要对累加器进行编程,因此我们希望该队列成为高优先级队
    
    
    列*/ config->U.drvManagedCpriority.Clection.rxeQfg_r&rqeQ&g = rqeQueueQ&rg.rg.&r&cqeQtudeQ&rg_rqeQtudeQ&rg_rg.r&r&r&r&r&cqeQt&rg_r&rg_rg.eQtudeQt&r&r&r&cqeQt&r&r&r
    
    无法打开 SRIO 接收完成队列\n");
    返回-1;
    }/*
    
    累加器配置有效。 */
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.bIs累 加器 latorCfgValid = 1;//如果是中断模式,则为0;如果是轮询模式
    
    ,则为0;//配置为调制器。 */
    config->u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.channel = coreNum;
    config->u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.command = Qms_AccCmd_enable_channel;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.queueEnMask = 0;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.queMgrIndex = coreToQueueSelector [coreNum];
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.maxPageEntry = 2;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.timerLoadCount = 0;
    config->u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.interruptPacingMode = Qmss_AccPacingMode_Last_interrupt;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.listEntrySize = Qmss_AccEntrySize_REG_D;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.listCountMode = Qmss_AccCountMode_entry_count;
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.multiQueueMode = Qmss_AccQueueMode_Single_queue;
    
    //初始化累加器列表内存*/
    memset (((void *)&gHiManagPriList[0]、0、sizeof (gHiPriAccumList);
    config->U.drvManagedCfg.rxCfg.accumlistAddress = L2_global_address (gHiRovaccumListList);config->U.TxId=32
    
    
    * Transmit .UvruditedCfet (xCfg.r&g)
    = 1;
    config->U.drvManagedCfg.txCfg.txMemRegion = Qmss_MemRegion_memory_REGION0;
    config->U.drvManagedCfg.txCfg.numTxBuffers = 4;
    config->U.drvManagedCfg.txCfg.txMTU = SRIO_MAX_MTU;
    
    返回0;
    }
    

    要求

    int32_t sendDIO (SrioModule_t*模块、SRIO_SockAddrInfo*更改为、uint32_t localAddress、uint32_t size)
    {
    SRIO_SockHandle socket;
    SRIO_SockBindAddrInfo bindInfo;
    
    // open
    sio_sockOpen (module-suppet
    = 0);sockindidio
    
    = 0sockpit = socknidio
    
    
    
    ;sble.fit = 0=0sockpit = 0socknidio;socknidio = ble.fet = 0socknidio = 0sockpit = ble.b;ble.fet = ble.idio = ble.fet = 0b = ble.fet ble.idio;ble.idio = 0
    bindInfo.dio.intrRequest
    
    
    
    bindInfo.dio.outPortID = 0;
    bindInfo.dio.idSize =(module->deviceconfig ->isDeviceId16b? 1:0);
    bindInfo.dio.srcIDMap = 0;
    bindInfo.dio.hopCount = 0;
    bindInfo.dio.DoorbellBit = 0;
    bindInfo.dio.DoorbellReg = 0;
    
    if (SRIO_sockBind (socket、&bindInfo)){
    return -1;
    }
    
    //清除中断标志
    模块->DioIntr = 0;
    
    //发送数据包
    if (SRIO_sockSend (socket、(SRIO_DrvBuffer) localAddress、Size、To)<0)
    {
    return -1;
    }
    
    //等待完成
    while (sio_sockpit =
    
    0*= 0xintr =
    0);* compett 代码填充
    if (SRIO_getSockOpt (socket、SRIO_Opt_DIO_READ_SOCK_COMP_CODE、&compCode、sizeof (uint8_t))< 0)
    {
    //System_printf ("错误:无法读取 sockpit 中的完成代码\n");
    return -1;
    }
    //关闭 socket SRIO_32_remote_remote.t
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    = 0x32* to s/soctodio_remote_remote_remote_remote_remote.t;
    to.dio.dstID = module->deviceconfig;
    to.dio.ttype = SRIO_Ttype_Write_NWRIT_R;//或 SRIO_Ttype_Write_NWRITE
    to.dio.ftype = SRIO_Ftype_write;
    
    return sendDIO (module、&to、localAddress);localsize
    }
    
    int32_t srioSendNRead (SrioModule_t*模块、uint32_t remoteAddress、uint32_t localAddress、uint32_t size)
    {
    SRIO_SockAddrInfo to;
    
    //将数据包标头
    配置为.dio.rapidio.apidio.ldisb = 0x0;TO.dio.rapidio.ldiso.drId=n =要求
    类型
    
    
    ;tidio.mdio.remote.type =要求为 tidio.mdio.mdio.mdio.mdio.mdio.type = 0x2;
    
    返回 sendDIO (module、&to、localAddress、size);
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuriy

    您是否已经研究过此主题并检查它是否适用于您?
    e2e.ti.com/.../1465780

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    是的、我查看了该主题、但它对我没有帮助。

    我的 LOCAL_DIS = 0和 PEREN = 1、因此无需设置 RESTORE 位

    此外、我在 FPGA 作为启动器的情况下运行读写测试(FPGA 写入 DSP、然后从 DSP 读取)、并且工作正常。

    此外、我使用门铃、门铃成功地以两种方式工作(但我不检查 TX 完成代码-因此可能也是超时)。

    我将超时延迟增加到最大值(0xFFFFFFF)、但没有帮助

    我还应该检查其他什么?