Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 TMDSLCDK138
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想知道如何使用'ti.sysbios.family.arm.DA820.TimestampProvider'模块。
我正在使用 TMDSLCDK138验证 ARM9内核的程序。
它在使用 CCS 进行调试期间正常运行。 但是、当 NAND 使用同一程序进行引导时、SYS/BIOS 的这个时间戳模块不工作。
如果它在 NAND 启动后连接到 CCS 并运行、则时间戳模块看起来工作正常。
评估环境:
* CCS:CCSv7.0.0.00043
* H/W:TMDSLCDK138
* SYS/BIOS:v6.46.4.53
* XDC 工具:v3.32.1.22_core
* AISgen:v1.13 (D800K008)
*闪存和引导实用程序: v2.40
我将附上一个项目以使其重现。 它是一个使用时间戳模块定期切换 LCDK 上 LED 5 (D5)的程序。
e2e.ti.com/.../Test_5F00_LCDK.zip
是否有人知道如何使它在 Timestamp Provider 模块中独立工作?
此致、
H.U