This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:PCIe EP 合规性测试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605144/rtos-am5728-pcie-ep-compliance-test

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

我的一位客户希望进行 AM5728 PCIe EP 模式合规性测试。

他们想知道如何为这些测试设置器件。

请告诉我 AM5728 PCIe 寄存器设置的相关信息 、或者告诉我 TI-RTOS 或裸机是否有示例源代码。

此致、  
赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    处理器 SDK RTOS 没有 PCIe 合规性测试的代码、它是 RC 和 EP 之间数据交换的测试示例、具有 EDMA 和中断支持。 我添加了硬件团队以获取合规性测试帮助。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此有任何更新吗? 您能为合规性测试提供建议吗?

    客户需要 AM5728 PCIe 合规性测试的源代码。

    此致、Ernest。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DUT 连接到 CLB (合规性负载板)和运行 PCIe 合规性包的示波器时、将自动进入 PCIe 合规性模式。 进入 PCIe 合规性模式无需 EP SW。

    英特尔有一个视频讨论此主题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="-DK-"]

    当 DUT 连接到 CLB (合规性负载板)和运行 PCIe 合规性包的示波器时、将自动进入 PCIe 合规性模式。 进入 PCIe 合规性模式无需 EP SW。

    [/报价]

    DK、

    客户已成功完成测试。

    谢谢你。