This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:基于 Linux 的 AM5728双 Mac 以太网性能

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588778/linux-am5728-am5728-dual-mac-ethernet-performance-based-on-linux

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好专家、

我们可以通过以下方式获得基于 Linux 的 AM5728以太网性能:

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

但 性能结果似乎仅显示在 eth0上、我们在 eth0和 eth1上是否有任何性能结果、而 AM5728可用作双 Mac 模式?

一些客户希望获得基于 Linux SDK 的 AM5728双 Mac 以太网性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我们在 eth0和 eth1上是否有任何性能结果可使 AM5728用作双 Mac 模式?
    在 AM5728的公共 Wiki 页面或用户指南中没有共享此类信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    请检查并提供客户报告中基于我们最新 SDK 的双 Mac 模式性能不佳的信息。