你(们)好
我将设计一个主板、将 AM5728用作 CPU、将 Linux 用作操作系统。 我将在其中使用一些 PCIe 和 PCI 插槽。 我想确保使用 PCIe 交换机和 PCIe 转 PCI 桥接器。 我计划将 PEX8609 用作 PCIe 开关(它已与 iMX6Q CPU 搭配使用)、并将 TI XIO2001 用作 PCIe 转 PCI 桥接器。
1-是否可以同时在 x1中操作 PCIESS1和 PCIESS2?
2-是否可以通过 PCIe 交换机将 x4 PCIe 外设卡(EP)连接到 AM5728?
3-是否需要对 Linux 内核或驱动程序进行一些更改才能使以下系统正常工作?
谢谢。