This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:能否更改并行端口模式和串行端口模式

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604739/tmdxevm5515-can-the-parallel-port-mode-and-serial-port-mode-be-changed

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

根据下面的模式、它是否可以由我们自己配置? 例如、在并行模式5中、我能否将其从"LCD 8位+ SPI (CS0)+UART"更 改为 "GPIO 12 ~17 + SPI (CS0)+UART"   

typedef 枚举{
serial_port_MODE0 = 0、// MMC/SD
serial_port_MODE1 = 1、// I2S0/1 + GPIO4/10、5/11
serial_port_mode2 = 2 // GPIO 0 ~ 5/ 6 ~11
}串行端口模式;


typedef 枚举{
parally_port_MODE0 = 0、// LCD 16位
parally_port_MODE1 = 1、// SPI (CS0、1、2、3)+ GPIO 12 ~17 + I2S2 + UART
parally_port_mode2 = 2、// LCD 8位+ GPIO 18 ~31
parally_port_MODE3 = 3、// LCD 8位+ SPI (CS0)+ I2S3
parally_port_mode4 = 4、// LCD 8位+ I2S2 +UART
parally_port_MODE5 = 5、// LCD 8位+ SPI (CS0)+UART
parally_port_MODE6 = 6 // SPI (CS0、1、2、3)+ GPIO 12 ~ 17 + I2S3

}并行端口模式;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨晓您好、

    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有任何反馈吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要返回到您的这个问题上。

    Lali