This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:PDKv1.0.6中的 CCS 项目文件(PSDK-RTOSv3.3.0.4)

Guru**** 2586745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592017/starterware-am3352-ccs-project-files-in-pdkv1-0-6-psdk-rtosv3-3-0-4

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

您好!

我正在评估 AM335x 的 PSDK-RTOS 中的 StarterWare。 PDKv1.0.5 (PSDKv3.2.0.5)中有一些 CCS 项目文件(.project)。

例如)
C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages/ti\starterware\board\ccs
C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages/ti\starterware\device\ccs
C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages/ti\starterware\examples\gpio\led_blink\ccs
C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages/ti\starterware\library\mmcsd\ccs

但是、我安装了最新的 PSDKv3.3.0.4、但 PDKv1.0.6没有。 上面似乎没有"CCS"目录以及其中的文件。

如何将项目文件导入 CCS?

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazu、

    您必须构建 PDK。 这将为您创建 CCS 项目。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lali,

    感谢你的答复。

    [引用用户="Lalindra Jayatilleke"]

    您必须构建 PDK。 这将为您创建 CCS 项目。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK

    [/报价]

    该步骤是 SYS/BIOS 项目的创建和构建、但我认为这不是在 PDK 中创建 StarterWare 项目。 请给我一些建议。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我需要你的帮助。 您能就这个问题给我一些建议吗?

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、

    正确的是、CCS 工程不在最新的软件包中、我尝试编译 PDK、但未生成工程。
    让我在内部检查一下,然后返回给您。 感谢您的耐心等待。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lali,

    [引用 user="Lalindra Jayatilleke">正确的是、CCS 工程不在最新的软件包中、我尝试构建 PDK、但未生成工程。
    让我在内部检查一下,然后返回给您。 感谢您的耐心等待。[/引述]

    感谢您的支持。 我期待你的答复。

    此致、

    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、
    我收到了同事的一些反馈。

    从此最新版本开始、从 PDK 中弃用了特定于 Starterware CCS 的工程。 您可以使用 gmake 基础设施构建工程二进制文件和库、如 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK 所述
    很抱歉、我没有比您更好的消息。 希望这对您有所帮助。

    Lali