请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:Starterware
您好!
我已从 TI 网站下载 OMAPl138 Starterware (1.10.04.01)。 我想使用库。 二进制文件夹中有一个用于 USB 的库文件、其文件大小为10、64、292字节(可在 bebug 文件夹中找到)。 我尝试使用 CCS v5为 USB 构建库。 我可以通过从 starterware 文件夹导入和编译工程来为 USB 创建新的库文件。 二进制文件夹中的 usblib 文件被新文件取代。 但新的 lib 文件似乎与二进制文件夹中的旧文件不同(文件大小不同)。 这种不匹配的原因是什么? 这是因为我的工具链(编译器和链接器工具)吗?
请提供任何帮助。