请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 在 TMDSEVM6678LE 上:
首先在 core0上加载以下内容:evmc6678l.gel
Core0:加载示例项目 NIMU_emacExample_EVMC6678C66BiosExampleProject
Core1:加载示例项目 hyplnk_evmc6678_C66DevLibBiosExampleProject
如果我运行 core0程序、我可以重复对其执行 ping 操作、
但是、如果我在程序 core1上运行超链接、它将停止对 core0执行 ping 操作的能力。
我无法同时运行2个内核- core0执行以太网通信、core1执行超链接。
这有任何明显的原因吗?
我从 pdk_c667x_2_0_5获得了演示程序、并且我正在使用 CCS 7.1.0.00016