请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
HII、
我不熟悉 CPTS。 我在 QNX BSP 中提到了 PTP.c 和 devctl.c。 如何获取帧的时间戳、是否必须使用 ioctl 函数来获取它、如果必须使用该 ioctl 函数(在接收/传输帧后或在打开 socket/bpf 文件描述符时)。 我使用 BPF 收发原始以太网帧。 如果有任何方法来实现用于收发原始以太网帧的套接字、建议使用该解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII、
我不熟悉 CPTS。 我在 QNX BSP 中提到了 PTP.c 和 devctl.c。 如何获取帧的时间戳、是否必须使用 ioctl 函数来获取它、如果必须使用该 ioctl 函数(在接收/传输帧后或在打开 socket/bpf 文件描述符时)。 我使用 BPF 收发原始以太网帧。 如果有任何方法来实现用于收发原始以太网帧的套接字、建议使用该解决方案。
HII、
感谢您的回复。 对于 RAW 套接字、我在 Linux 中使用了 AF_PACKET、但 QNX 中不可用。 我在 QNX 中必须使用什么来代替 AF_PACKET。 我将 BPF API 用于原始套接字通信、但无法在 PTP ioctl 中使用 BPF 文件描述符。 我的目标是在 J6中获取用于发送和接收原始以太网帧的硬件时间戳。 在 Linux 中、我使用套接字函数通过 CPTS 驱动程序获取时间戳。 而在 QNX 中、我无法创建原始以太网套接字。 请提供一些实施建议。