This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OSA_fileCreateFile OSA_fileWriteFileOffset 失败!

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606111/osa_filecreatefile-osa_filewritefileoffset-failed

您好,

我想在 算法处理之前记录 YUV 缓冲器。 因此我使用:

在 SgxFrmcpyLink_drvDoProcessFrames()中,我 创建了一个文件,将 YUV 缓冲 区保存到/home/root/rawImage/raw_xxx.YUV;

OSA_fileCreateFile  OSA_fileWriteFile

但失败了...

错误日志如下所示:

[host ] 47.840759 s:SRV: file create (/home/root/rawImage/raw_47836.YUV) failed!!!  
[host ] 47.840820 s:SRV:文件写入(/home/root/rawImage/raw_47836.YUV)失败!!!  
[文件]正在写入文件[/home/root/rawImage/raw_47869.YUV (2097152字节)... 误差  
[文件]正在写入文件[/home/root/rawImage/raw_47869.YUV (2097152字节)... 误差

2.In SgxFrmcpyLink_drvDoProcessFrames(),I mount a USB media,create a file,save YUV buffer to /mnt/rawImage/raw_xxx.YUV;

系统("mount /dev/sda1 /mnt")

OSA_fileCreateFile、OSA_fileWriteFile  

它失败了…

这有什么问题吗?您能提供一些线索吗?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些测试基于 TDA2X EVM,VISION_SDK_02_10_00_00以及 Linux 用例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否可以使用 HLOS 端的空链接来执行此填空链接支持文件写入

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、
    感谢您提供的信息,我会尝试它。
    此致、John