This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335X 的 MDIO 位拆裂

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606383/linux-processor-sdk-am335x-mdio-bit-banging-for-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我正在为基于 AM335X 的电路板执行 MDIO 位拆裂、以支持 KSZ8863的 SMI 专有 MDIO 接口。 我希望获得与我在我们的论坛中看到的相同的位拆裂代码、即有几个人成功地实现了相同的代码。

如果有人已成功、请提供相同的信息。  

谢谢你。

此致、

N.Raghu Raman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    最新的 AM335x PSDK 中提供了 MDIO 位 bang 驱动程序:

    TI-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04/board-support/linux-4.4.4.3.32/drivers/net/phy/mdio-bitbang.c
    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-03.03.00.04/board-support/linux-4.4.4.3.32/include/linux/mdio-bitbang.h

    TI-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04/board-support/linux-4.4.4.3.32/drivers/net/phy/mdio-gpio.c
    TI-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04/board-support/linux-4.4.4.3.32/include/linux/platform_data/mdio-gpio.h

    默认情况下、MDIO 位 bang 在 defconfig 文件中处于禁用状态、应通过内核 menuconfig 启用

    TI-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04/board-support/linux-4.4.4.3.32//arch/arm/configs/tisdk_am335x-evm_defconfig
    # CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置

    一些客户使用 GPIO 来实现位 bang MDIO、以更好地控制接口。 另请参阅以下 e2e 线程是否将提供帮助:

    e2e.ti.com/.../1244513
    e2e.ti.com/.../546577
    e2e.ti.com/.../366819
    e2e.ti.com/.../140357

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    另请参阅以下 e2e 线程是否将提供帮助:

    e2e.ti.com/.../606396

    此致、
    帕维尔