This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:是否可以帮助我正确或错误检查 DRA726 VIN1A 输入24位 RGB 方法?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606634/linux-dra726-could-you-please-help-me-check-dra726-vin1a-input-24bits-rgb-method-right-or-wrong

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

您好、专家:

我们将 J6-eco (DRA726)设计为连接到 VIN2A 输入24位 RGB 数据到 J6-eco。
随附了引脚分配列表和 VIN1A 原理图。
现在、客户报告他们只能输入 VIN1A_D8 - VIN1A_D23。 所有 VIN1A_D0- VIN1A-D7信号都无法输入到 J6。
我已查看 TRM 18.4.6.1.1表18-6。 客户将 CTRL_CORE_VIP_MUX_SELECT[6:4] VIP_SEL_1A 位设置为0x3。
它们使用 VIP1A 组4A 引脚多路复用器。 VIN1A_D8-VIN1A-D23引脚多路复用器为0x8。
但 VIP1A_D0-VINP1A_D7引脚属于组6A。 CTRL_CORE_VIP_MUX_SELECT[6:4] VIP_SEL_1A 无法设置为 Group4A 和 Group6A 同时工作。
我认为客户需要更改其原理图并使用另一个 VIN1A_D0-D23配置接口。
其 VIN1A_D0 ~ VIN1A_D7的原理图连接为 wriong。
请帮助我检查我的理解是否正确。
此致!
韩涛

下面是它们的引脚多路复用器配置和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已请专家们发表意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    您的假设是正确的-当前配置与任何 IOSET 不匹配。

    DM 中提供的 I/O 时序仅对 VIN1和 VIN2 IF 有效
    使用单个 IOSET 内的信号。 VIN1的 IOSET 在器件 DM 的表7-4中定义。


    请注意、根据所需的用例、有不同的 IOSET 可用-请参阅表7-2。 器件 DM 中的模式总结。

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dian:

    感谢帮助我们确认。

    DM 表7-4与 TRM 表18-6进行比较可以清楚地了解引脚多路复用器连接和软件设置。

    但我使用 PCT 工具(V1.3.0.9和 PCT_DRA72x_TDA2Ex23_v1.0.0.1)、在 VIN1A 配置时、它没有 IOSET7。

    我建议客户按照 DM 表7-4 IOSET7并使用 GROUP4A 更改 VIN1A D0_D7、如下所示。 PCT 工具说明 、这些引脚仅具有功能 VIN2A。

    您能否检查 PCT 工具是否错误?

    DRA72x ES2.0支持 DM 标签7-4 (IOSET7列)?

    B14 McASP1_aclkr VIN1A_D0
    J14 McASP1_fsr VIN1A_D1
    G13 McASP1_axr2 VIN1A_D2
    J11 McASP1_axr3 VIN1A_D3
    E12 McASP1_axr4 VIN1A_D4
    F13 McASP1_axr5 VIN1A_D5
    C12 McASP1_axr6 VIN1A_D6
    D12 McASP1_axr7 VIN1A_D7

    此致!

    韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    表7-4. 正确-您的更新建议是正确的。

    该团队目前正在为 PCT 进行更新、以解决此问题。

    请注意、VIN1A (IOSET7)需要使用 VIP_MANUAL1 (用于上升沿捕获模式时序)和 VIP_MANUAL2 (用于下降沿捕获模式时序)。

    这作为更新包含在即将发布的数据手册和 PCT 版本中。

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dian:

    感谢帮助我们澄清问题。

    我们将在 VIP1接口设计板时使用新的更改引脚多路复用器。

    我们将在该版本中忘记 PCT 工具配置。

    此致!

    韩涛