This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:MMC1 SD 卡 UHS 模式支持限制

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604679/am5728-mmc1-sd-card-uhs-mode-support-limitation

器件型号:AM5728

根据此页面:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_MMC/SD_User%27s_Guide

对于 am572x reva3 EVM、不支持重启 SD 卡电源。 (请参阅注1表 MMC1/SD)。 因此存在 UHS 模式支持限制。 同一页中还提供了以下信息:

重要信息:某些 UHS 卡未在 UHS 卡中枚举。 在以下位置查找功能 UHS 卡列表: confluence.itg.ti.com/.../viewpage.action

在这里、我们应该找到在 UHS 上正确枚举的兼容 UHS SDCARD 列表。 但我们不能访问此 URL、我想它是一个内部 TI 网站。 我们能否从该死 URL (confluence.itg.ti.com/.../viewpage.action UHS 卡的列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经更新了 wiki 页面。

    谢谢

    Kishon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您更新 Wiki 页面。 我在"测试信息"部分注意到、表第一部分中的金斯敦卡的指定方式不同:

    Kingston UHS 卡(DDR 模式)

    这是否意味着 Kingston 卡是唯一支持 DDR50模式的卡、还是唯一不支持 DDR50模式的卡????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 功能 UHS 卡" 列出了我们测试过的 UHS 卡、我们拥有的大多数卡都是 SDR104卡、除了作为 DDR50卡的金斯敦卡。