This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2E:NDK LLDP 和 SNMP 支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587995/rtos-tda2e-ndk-lldp-and-snmp-support

器件型号:TDA2E
主题中讨论的其他器件:TDA2CC3200

工具/软件:TI-RTOS

各位专家、您好!

我们的一个客户正在寻找 TDA2器件的 LLDP 支持。

TI NDK 是否支持 LLDP 和 SNMP? 如果没有、是否有添加该支持的计划?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    TI 没有 SNMP 支持、但我们与提供 SNMP 支持的 InterNiche 合作。 我们甚至在 processors.wiki.ti.com 上提供了一个示例、但对于 TM4C 器件(但仍然使用 NDK)。 我们基本上只提供二进制文件来证明它的工作方式。 processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS_SNMP

    我们没有源代码、因为需要与 InterNiche 一起制定源代码。 InterNiche 的联系信息位于示例页面上。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的回复。

    InterNiche 提供的 SNTP 产品似乎基于 UDP、而不是 LLDP。 我将要求我的客户检查 InterNiche 提供的 SNMP 产品。  

    是否有计划在 NDK 中添加 LLDP 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无当前计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad、

    DMH 软件为 TI-RTOS SimpleLink 平台提供 SNMP 代理实施。
    我们在 CC3200 Dev 上构建并测试了用于 TI-RTOS 的 SNMP-Agent。 电路板。
    请在此处查看更多信息:

    www.dmhsoftware.com/ti-simplelink-iot-platform

    如需更多信息、请联系 DMH:info@dmhsoftware.com
    我们很乐意提供评估 SDK。

    Yigal Hochberg
    DMH 软件