主题中讨论的其他器件:AM5718
我收到了2块 AM5718 IDK 板。 我以前在572x EVM 板上正常工作、在 SD 卡上启动 u-boot、然后从网络加载 Linux。 我想对5718 IDK 执行同样的操作。
我尝试启动第一个517x IDK、将控制台 USB 连接到我的主机。 我一直丢失 USB 链路。 我尝试在 SD 卡上加载 u-boot。 我尝试了5728evm 上使用的 MLO 和 u-boot.img。 但是、即使 LED 闪烁、我也无法成功获得正确的 ttyUSB 控制台。 经过多次调查,多次尝试重置过程, 我看到 STATUS_LED 指示灯一直呈绿色。 LED 不再闪烁。
我尝试启动第二个571x IDK。 我很快就成功地访问了 USB 控制台。 我可以加载 Linux…… 经过几天的高效工作、我尝试在 NOR 上复制我的 MLO 和 u-boot.img、尝试在没有 SD 卡的情况下启动电路板。 我看到过几次、如果 SD 卡不存在、系统尝试在闪存上加载我的 MLO、我遇到了一些问题、但我可以在 SD 卡上再次启动。
我尝试重新启动硬件以更改启动过程、方法是使用"硬重置"按钮。 我不知道我犯了什么错误,但我的第二块板现在与我的第一块5718 IDK 处于相同的状态。 它不再开始。 状态指示灯不闪烁、但一直呈绿色。
这种 LED 组合是否意味着什么?
您是否对可能发生的情况有任何了解?