您好!
我们会定期遇到问题、PCB 上的 C5515似乎尝试从 SD 卡加载映像、但是在启动时 SD 卡上没有文件。
我们当前从2个器件启动、NOR 闪存或 USB。
PCB 已进入、 我们通过 USB 将引导加载程序加载到它们上 、然后 USB 将*。bin 文件通过 USB 进行 编程并将其编程到 NOR 闪存中。
然后、如果从器件上拉电然后重新加电、则器件会从 NOR 闪存引导、一切正常。
尽管我们已经发现有几次电路板通过 USB 插入计算机以加载引导加载程序、但计算机从未识别到 USB 设备已插入。
然后、我们发现从电路板上卸下 SD 卡并通过 USB 将其插回计算机、这样计算机就可以识别设备已插入、并且我们能够执行引导加载过程。
SD 卡阻止 C5515内部引导加载程序到达 USB 引导加载点。
我们能够在具有相同 SD 卡的另一个电路板上验证这一点、因此它似乎与 SD 卡有关。
问题是、如果 SD 卡为空(空白、没有文件、但 SD 卡格式化)、为什么我们的电路板在尝试从 SD 卡加载映像时卡住、令人震惊。
在产品中具有有效映像后将同一 SD 卡放入 NOR 闪存 即可正常工作(因为 NOR 闪存引导点位于 SD 卡引导点之前)。
然后、C5515能够对 SD 卡进行读取和写入 、 并且不会出现任何问题。
对这一问题的任何意见都很好。
谢谢、
本