This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:需要有关 DM388中 DEEPSLEEPZ 引脚的更多信息

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606501/dm388-need-more-information-about-deepsleepz-pin-in-dm388

器件型号:DM388

DM388

在 DM38x 技术参考手册(下面的链接)的第462页中、提到了 DEepSlep_CTRL 寄存器、该寄存器的 DSENABLE 位可以设置为启用深度睡眠电路并允许器件引脚 DEEPPSLEEPZ 进行控制。 但没有关于 DEEPSLEEPZ 引脚位置的更多信息 、即引脚编号是什么以及如何  使用该引脚将 DM388置于深度睡眠状态并将其从深度睡眠状态唤醒。 如果有人对此有任何信息、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下主题

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samujwal、

    DM38x 器件中似乎没有此类引脚(deepsleepz 引脚)。 您可以提交有关 DM38x TRM 更新的文档反馈。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Pavel。 由于没有 DEEPSLEEPZ 引脚,您是否知道还有哪些其他选项可以将 DM388置于睡眠状态并从睡眠状态唤醒? 我已经了解了如何 关闭和 打开各个电源域、但只是想检查是否有通用机制将整个器件置于睡眠状态。 TI 是否提供了任何代码示例/演示固件 来运行我们可以使 DM388睡眠并从睡眠状态唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samujwal、

    我们在下面的 wiki 中提供了一些内容、但它适用于与旧 IPNC RDK 3.8通信的旧版内核2.6.37

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_PM_SUSPEND_RESUME_User_Guide

    我建议您遵循 Anuj 指向的 e2e 线程。 您还可以在下面的 wiki 页面中查看、它适用于最新的 IPNC RDK 3.9。 您会在那里找到一个电子表格、DeepSleep 是其中一种可选模式

    processors.wiki.ti.com/.../DM385_and_DM388_Power_Consumption_Resources

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Pavel 和 Anuj。

    此致、
    Samujjwal