您好!
我正在使用 TMS320C6678 EVM。 我要将两个板连接到1Gbps 以太网交换机、该交换机也连接到我们的内部网络。 电路板之间相互通信、每块电路板的通信速率为~40Mbps。
当交换机连接到内部网络时、我们会遇到 Tx 抖动问题。 未连接时、Tx 抖动问题似乎消失了。
我们的配置包括以下内容:ALE in BYPASS (我们还尝试使用 DSP MAC 地址配置单播条目)、Rx 数据包通过 PA 直到应用程序接收(通过中断)、Tx 数据包使用定向数据包(到端口2)进行传输。
PA 被配置为允许具有与 DSP MAC/IP 地址相应匹配的目的 MAC/IP 地址的传入数据包。
交换机是否连接到内部网络的主要区别是更多多播数据包到达 DSP。 在交换机统计数据(统计数据 A 和 B)中、我们看到所有来自端口2的数据包都传输到端口0 (统计数据 B RxGoodFrames==统计数据 A TxGoodFrames)。 根据我的理解、这意味着所有数据包都传输到 CPPI 和 PA (并由 PA - L2、L3和 L4加密进行过滤)、并且出于未知原因影响数据包的传输、即使数据包是使用定向数据包进行传输的。
Rx 如何影响 Tx?
我期待您的快速响应、因为此问题对我们至关重要。
提前感谢、
Leon。