This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB3.0接收器抖动容差测试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591387/am5728-usb3-0-receiver-jitter-tolerance-test

器件型号:AM5728

您好!

我的客户正在尝试在 AM5728 USB 中执行 USB3.0合规性测试。
但它们无法获得"接收器抖动容差测试"的"通过"。

1.是否有办法获得该测试的"通过"?

2、配置 USB3PHYRX_EAUTER_REG1 (0x4A084438)是否有效?
如果是、请告诉我详细信息。

此致、
Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)请查看 SPRAAR7并确保满足 PCB 设计要求。

    2) 2)否 不应修改该寄存器的值、因为它已经被优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢你的帮助。

    尊敬的 DK-:
    感谢你的帮助。

    1)
    我们将对此进行检查。 谢谢。

    2)
    我知道 USB3PHYRX_EASER_REG1 (PHY_RX 寄存器)应按照"表26-17中的说明进行设置。 USB3_PHY 调优表"(spruhz6h.pdf)。
    是这样吗?

    此致、
    Yasunori