工具/软件:Linux
您好!
我们将使用 PSDK Linux v03.01.00.06调试 AM5716定制板。 我们在同时使用 USB1和 PCIe2时遇到问题。
我们使用 USB2PHY1将 USB1用作 USB2.0主机。
AM571x TRM (SPRUHZ7E):图24-138。 USB1突出显示
我们使用 USB3_PHY 将 PCI2用作 PCIe 端口。 我们还使用 PCIE1作为 PCIe 的另一个端口。 PCIe 端口的每个相对器件都是一个 PCIe 以太网交换机。
图26-18. PCIe PHY 子系统方框图
当我尝试同时使用 USB1作为 USB2.0主机和 PCIe2时、内核在引导期间崩溃。 当我根本不初始化 PCIe 或仅使用 PCIE1 (x1模式)时、它会正常引导并正常工作。 我随附了引导日志添加了一些注释、请给我一些建议。
此致、
Kazu