This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:适用于体佩式摄像机的图像光传感器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591525/tms320dm368-image-light-sensors-for-body-worn-cameras

器件型号:TMS320DM368

我们是否 有一个合格的弱光图像传感器列表、通常用于车身磨损的摄像头? 客户请求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    他们计划使用哪种软件包? DVSDK 或 IPNC RDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、


    我不确定。 该请求没有器件型号-但我相信他们过去使用过368。 它只是请求了一个适用于达芬奇系列的光图像传感器的列表。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    由于在 DVSDK 中、传感器代码是内核的一部分、因此支持 DVSDK 应该比 IPNC RDK 更容易。 因此、在 IPNC RDK 中、以下是支持的图像传感器列表、需要进行测试。 但是、在 IPNC RDK 中为新的图像传感器提供支持不会是一项艰巨的任务:

    Micron MT9P031 5MP
    Micron MT9D131 2MP
    OV10630 1MP
    Micron MT9M031 1.2MP
    Micron MT9M034 1.2MP
    OV2715 2MP
    Sony IMX035 1.3MP
    Sony IMX036 3MP
    Sony IMX104 1.3MP
    Sony IMX122 2.3MP
    IMX136_2_3MP
    AR0130 1.2MP
    AR0330 3.1MP
    AR0331 3.1MP
    AR0331 3.1MP WDR
    Panasonic MN34041 2.1百万像素
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 摄像头和达芬奇之间是否有任何接口文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 IPNC RDK 中、配套资料文件夹下有文档、如 YUV_Sensor_Integration_Guide_IPNC_DM36x.pdf

    对于 DVSDK、对于连接传感器、您可以参阅内核文档:documentation/video4linux/v4l2-framework.txt。 需要检查 TI 是否在 DVSDK 包中提供了任何文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    我转到 IPNC RDK wiki 页面、找不到附属文件夹。  这是通过我访问这些内容的 TI 内部站点链接实现的吗?

    对于内核文档-我将 Documentation/video4linux/v4l2-framework.txt 放入我的 Web 浏览器、相信我找到了这些文档。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IPNC RDK 是根据 TI 的 NDA 提供的。 我在封装中提到过它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在与 Sarah 合作为这位客户提供支持。 更多背景信息:

    这适用于电池供电的移动摄像头、因此他们将使用 DM365。 我相信只有一个封装选项。

    大家推荐的图像传感器列表是否相同(专门用于弱光)?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这些是支持的传感器。 我没有专门针对弱光灯列出它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dwarakesh、

    您是否知道是否有使用上述任何光传感器的 TI 或 PathPartner/第三 方参考设计?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    IPNC RDK,其中 RDK 代表参考设计套件。 您可以在软件包的配套资料和硬件文件夹中找到连接传感器的文档、包括软件和硬件指南。 如果第三方要求 sales@pathpartnertech.com、您可以联系。 这些是我们的几个摄像头模块: www.pathpartnertech.com/.../camera-modules
    我们还在 TI 框架中广泛工作、集成了适用于不同 DM 和 AM 系列平台的各种传感器。