This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591269/tms320dm8148-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

尊敬的先生:

我们为项目提供了一个用于汽车研究的 DM8148EVM。

现在我们遇到了一些问题:
我们希望使用 ARM 的 DM8148芯片、在同一项目中将同时控制 DSP。

TI wiki 中的文章包含有关 findve g "SysLink"和"SYS/BIOS"软件包的说明。

但在 TI CCSv5.5环境中:

当您从 TI Wiki 创建 SysLink 示例项目时、它无法找到页面中提到的"MessageQ"文件。

我们希望通过 TI E2E 社区论坛了解完整的 SysLink 示例项目、以便我们开展研究。


P.S. 附加 TI Wiki 以使用 SysLink 包网页链接创建 SysLink 示例项目

为 SysLink 示例创建 SSC 项目

SysLink 产品发布
期待您的回复和支持。
此致、
Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Jason Chen29"]当您从 TI Wiki 创建 SysLink 示例项目时,它找不到页面中提到的"MessageQ"文件。

    您在哪个步骤观察问题?

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    在"为 SysLink Simple 创建 CCS 项目"页面

    将 MessageQ 文件添加到项目中时、我们无法在我们的环境中找到这些文件。  

    如下图所示。  

    "RTOS"中没有命名的文件夹。

    我们找不到页面上所述的文件或文件夹。

    如果我获得了错误版本的 SysLink 软件包?

    期待您的回复和支持。
    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margarita:

    感谢您的回复。

    Sam 是我的伙伴、他已经回答了上述问题。

    请帮助我们澄清问题。

    此致、

    Jason

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    很抱歉我没有成功插入图片。

    非常感谢、  

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、Jason、

    在创建新的 CCS "SYS/BIOS"工程之前、必须使用《安装指南》中详细介绍的标准过程成功重建 SysLink 及其示例应用程序。 请首先完成安装指南的步骤:

    processors.wiki.ti.com/.../SysLink_Install_Guide

    此致、
    帕维尔