This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS:无法获取可用产品窗口以显示任何内容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, SYSBIOS, MSP-EXP430FR5994, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587020/rtos-ti-rtos-cannot-get-available-products-window-to-show-anything

器件型号:TI-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

CCS 版本  :7.1.0.00016 刚刚更新。

这以前是有效的、现在根本不是

更新后启动带有 clean 选项的 CCSV7。
创建新的工作区
Project -> New CCS Project
目标 MSP430FR5994
名称 test01
转到
TI_RTOS 示例
驱动程序示例
空示例
空项目

接下来选择适用于 MSP43X 2.20.0.06的 TI-RTOS
目标:ti.targets.msp430.elf.MSP430X
平台:ti.platforms.msp430:MSP430FR5994
构建配置文件:发布
所有默认值
XDCTools 默认为3.32.0.06_CORE、但选择3.5.1.12_CORE、因为它较新。
完成
构建项目
获取错误
说明资源路径位置类型
错误#148:声明与"XDC_ptr ti_SysBIOS_BIOS_rtsGateProxy_Proxy_Delegate__S (void)"不兼容(在"C:/ti/tirtos_msp43x_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/package/BIOS_RtsGateProxy.h "的第244行声明).xdchelp /test01第7482 C/C++问题

选择3.323.0.06_core
干净整洁
这次没有错误
现在选择 empty.cfg 进行查看
“No Available Products (无可用产品)”窗口
选择 View - Available products (查看-可用产品)窗口。
窗口打开、但告诉我没有 RTSC 配置 b Filke op0en。 但打开一个 empty.cfg
显然、它不会识别它
从新文件菜单 文件创建新的 RTSC 配置文件:相同的情况
现在怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XDCtools 3.32和 CCS 7.1存在已知问题。 您无法以图形方式编辑.cfg 文件。 构建应该起作用(这就是您看到的内容)。 选项是
    1.使用3.32并将.cfg 编辑为文本文件。
    2.使用3.50进行编辑、然后切换到3.32进行编译。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何基本问题将得到纠正的想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、3.32.00可用于 xGConf 并使用 CC7.1进行构建。 但请勿使用3.32.01。 我应该说过
    0。使用3.32.00、一切都很好(您可以在以下位置获得:software-dl.ti.com/.../index.html
    1.使用3.32.01并将.cfg 编辑为文本文件。
    2.使用3.50进行编辑、然后切换到3.32.01进行生成。

    用于 MSP430的下一个 TI-RTOS 将使用 XDCtools 3.50。 下一个 TI-RTOS 版本的确切时间范围已无线完成。 我们将从适用于 MSP430的 TI-RTOS 中删除 MSP432、因为 SimpleLink SDK (具有 TI-RTOS)支持 MSP432。

    [编辑...固定链接]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    谢谢。  没有3.32.00、链接已断开

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/index.html)

    生成以下错误消息:

    处理您的请求时出错。

    参考#132.c734羽毛5.1493221232.1ca37083

    我有

    3.50.1.;12_core

    3.2.1.22_core

    3.2.0.06_core

    使用3.5版本编译 gpiointerrupt 会产生:

    说明资源路径位置类型
    错误#148:声明与"XDC_PTR ti_SysBIOS_BIOS_rtsGateProxy_Proxy_Delegate__S (void)"(在"C:/ti/tirtos_msp43x_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/package/BIOS_RtsGateProxy.h "的第244行声明).xdchelp /gpiointerrupt_MSP_EXP430FR5994_TI 的7293 C/C++问题不兼容

    使用3.2.0.06进行编译会产生:

    清理编译、但仍需要手动编辑 cfg 文件。

    如果您可以向我发送指向3.32.0.0的更好链接、我会尝试一下。

    我的 CCS 已完全更新。 检查更新后未找到更新。

    开始感到挤压。 我已经完成了项目的上游部分、需要让该部分再次运行。

    再次感谢您的帮助。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后还有一个")"。
    software-dl.ti.com/.../index.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、
    很抱歉耽误你的所有时间。 该链接适用于某个点。 我找到了正确的页面、但没有3.32.00。

    XDCTools 3.32
    3.32.01.22 -仅用于 CCS 6.1 (或更高版本)。 请参阅此版本中修复的错误的发行说明。
    3.32.00.06 -仅用于 CCS 6.1 (或更高版本)。 请参阅此版本中修复的错误的发行说明。

    我已经尝试过3.32.00.06版本、它不会为 cfg 文件生成产品面板。
    计划 B? 如果我使用 JRE 版本、则建议不要将 JRE 用于使用 Eclipse 的 CCS

    XDCtools 产品下载
    标题说明大小
    用于Windows57816K 的3.32.00.06内核(Windows) 3.32.00.06内核
    用于Linux64344K 的3.32.00.06内核(Linux) 3.32.00.06内核
    适用于MacOS 的3.32.00.06内核(MacOS) 3.32.00.06内核10.964176K
    不带 JRE 的 XDCtools Core。 建议在 Eclipse IDE 中使用。
    3.32.00.06内核-适用于Windows20976K 的 JRE (Windows) 3.32.00.06内核
    3.32.00.06内核-不带 JRE 的 JRE for Linux18584K JRE 的 JRE (Linux) 3.32.00.06内核
    3.32.00.06内核-不带 JRE 的 JRE (MacOS) 3.32.00.06内核、适用于 MacOS 10.918784K

    谢谢
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我省略了内部版本号(最后一位)。 它是您需要的3.32.00.06。

    您的屏幕是什么样的?

    如果没有“可用产品”,请打开 View->Other...>RTSC->Available Projects。

    如果没有“大纲”,请打开“视图”->“大纲”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    Alreadfy 尝试了这种方法。  重新开始、以确保从正确的位置进行所有操作。

    使用 Resource Explorer 重新检索 TMP006 I2C 项目。 从开发工具 MSP-exp430fr5994驱动程序示例 I2C 示例 I2C TMP006的 TI-RTOS for MSP430-v2.20.00.06树中获取

    加载、使用清理和编译、打开"可用产品"窗口、加载 i2ctmp006.cfg 文件、并在窗口中看到以下文本"显示 RTSC 工程的封装路径上的模块该视图当前为空、因为没有打开 RTSC 配置文件。  i2ctmp006.cfg 已打开、因此应显示该树。

    已检查属性资源链接资源下的路径、一切正常、更正了适用于 MSP43x 2.20.0.06的 XDCTools 3.32.0.06_CORE、TI-RTOS OK Compiler TI v16.2.2 LTS

    其他路径似乎是正确的。

    想法?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以附加项目的屏幕截图吗? 例如

    还有完整的重建日志。 请附加而不是复制/粘贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    找到日志文件。  尝试在加载20分钟后收到屏幕截图、然后再试一次。 将在单独的答复中执行屏幕截图、因此您至少应该得到此信息

    谢谢

    弗兰克

    e2e.ti.com/.../4454.gpiointerrupt_5F00_MSP_5F00_EXP430FR5994_5F00_TI.build.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3058.Screenshot.rtfCompressed屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    我不确定您是否仍有此问题、但如果您有此问题、我想请您提供同时显示可用产品视图和 XGconf 视图的屏幕截图。 右键单击 CFG 脚本,然后选择“用->XGCONF 打开”。 您能否发布 XGconf 视图的屏幕截图、而 Available Product View 显示消息、说明没有打开的 CFG 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然是一个问题,但要找法庭之友和法庭之友。  我附加了一个压缩文件、其中包含两个屏幕快照。  第一个示例说明了原始问题、该问题仍然存在。  在第一个示例中、我双重剪贴了 cfg 文件并得到了错误。还请注意、文件名后面没有[TIRTOS]。

    第二个屏幕截图是在使用 XGCONF 打开 cfg 文件之后。  现在一切都很好、它甚至添加了[TIRTOS ]指示器。  如果我关闭 cfg 文件的两个实例、然后在同一 sessio 中双击重新打开。  可用产品正常。

    如果我退出 CCS 并重新输入并执行同样的操作、它会记住它实际上是一个配置文件。  如果我选择不同的项目、则双击时会出现相同的问题。 使用 XGCONF 打开它、最好作为 cfg 文件

    当您第一次打开 TIRTOS 项目并双击它不能识别该文件的内容时、它会在它被 XGCONF 直接选中后被它记住。

    希望这对您有所帮助。

    弗兰克

    e2e.ti.com/.../7077.AvailableProducts.zip

     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    屏幕快照显示预期行为。 CFG 脚本可以通过两种不同的方式打开:在文本编辑器中作为常规文本文件打开、或在 XDGconf 视图中打开。 当它作为文本文件打开时、没有额外的处理来检测项目中使用的产品、您会在 Available Products 视图中看到该消息。

    双击 CFG 脚本时、CCS 会附带默认操作。 对于 CCS 7.1、默认操作是在文本编辑器中打开 CFG 脚本、但您可以更改默认值、就像您所做的那样。